This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:需要有关自动认证器件的建议

Guru**** 2754025 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, TUSB319-Q1, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047261/tusb319-q1-need-suggestion-on-auto-qual-device

器件型号:TUSB319-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VMTUSB320

大家好、  

我的客户正在寻找具有以下功能的自动认证 USB type c。  最低工作温度= 105摄氏度

只需要 DFP (主机模式)、而不需要其他模式。 但是、所有 Type-C 线路(DP1、DM1、DP2、DM2、SSTRn、 SSTXn、CCX、SBUX、VBUS、VCONN、 等)。  客户计划将设备连接到 TDA4VM,因此如果有应用手册或其他信息,这也很有用。

此致、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳文:

      TUSB319-Q1应满足 您的需求。 下面是 TUSB320下的应用手册。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、TUSB319-Q1仅支持85°C。 我看不到数据表中提到的所有引脚上的保护。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、TUSB319-Q1是唯一一款通过自动认证的 CC 控制器