Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, TUSB319-Q1, TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB319-Q1 主题中讨论的其他器件:TDA4VM、 TUSB320
大家好、
我的客户正在寻找具有以下功能的自动认证 USB type c。 最低工作温度= 105摄氏度
只需要 DFP (主机模式)、而不需要其他模式。 但是、所有 Type-C 线路(DP1、DM1、DP2、DM2、SSTRn、 SSTXn、CCX、SBUX、VBUS、VCONN、 等)。 客户计划将设备连接到 TDA4VM,因此如果有应用手册或其他信息,这也很有用。
此致、
Naveen