This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:它可以支持 USB3.1吗?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046677/tusb501-q1-can-it-support-usb3-1

器件型号:TUSB501-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB501

大家好、

TUSB501-Q1能否支持 USB3.1 Gen1? 我想找一个可以驱动 USB3.1 Gen1的 USB 转接驱动器、需要 AEC-Q100。 TUSB501可以满足这一要求吗? 或者我们还有其他器件吗?

谢谢

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克:

      是的、TUSB501-Q1是符合 USB3.1第1代汽车标准的器件。

    此致、

    Brian