Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB501-Q1 主题中讨论的其他器件:TUSB501、
大家好、
TUSB501-Q1能否支持 USB3.1 Gen1? 我想找一个可以驱动 USB3.1 Gen1的 USB 转接驱动器、需要 AEC-Q100。 TUSB501可以满足这一要求吗? 或者我们还有其他器件吗?
谢谢
BR
弗兰克