This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:重定时只能检测但不能锁定传入信号

Guru**** 2537670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046256/ds125df111-retime-only-can-detect-but-not-lock-the-incoming-signal

器件型号:DS125DF111

大家好、基于 DS1125DF111收发器数据传输模块、如果使用电缆直接连接、接收端可以检测和锁定信号、 但在无线传输中、接收端只能检测信号、不能锁定信号、从检测信号到锁定信号的过程 从信号完整性分析中可以看出、导致信号无法锁定的因素有哪些?目前接口是1.25G、我选择了模式0、寄存器0x3A= 0xFF、寄存器0x02[3]=0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    查看数据表、可以看到信号检测对信号非常敏感(请参阅下文)。  我不确定1.25Gbps 的确切数字是多少、但我想信号检测系统在该频率下仍然保持敏感。

    有几件事值得调查。  配置数据速率时、是否使 CDR 复位有效并释放该复位(寄存器0x02[3:2])?  此外、除了信号振幅之外、还会影响 CDR 锁定的因素是抖动。  无线传输系统的抖动是否可能大于方向连接?  如果是、您是否考虑使用重定时器上的调整模式2或3?  这些模式支持 DFE 自适应、以帮助补偿抖动。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Drew,

    关于复位 CDR 功能、它确实是在配置寄存器阶段开始和结束时完成的 此外、1.25Gbps 是否可以在其他模式下自适应? 我记得只有模式0可用、其他模式不支持 VCO/8、对吧?

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    VCO/4.8不支持 CTLE 调整、但我认为 DFE 调整仍应适用于 VCO/4.8。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Drew,

    谢谢、我可以这样设置吗? 使用 mode0并启用 DEF 功能或直接使用 mode3、但 CTLE 是否仍可以这样使用?

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我相信、无论采用何种调整模式、都可以通过设置寄存器0x24[2]来启动 DFE 调整。  但是、在我的结尾进行进一步调查后、我已经了解到 DFE 适配需要 CDR 锁定、因此有必要关注 CTLE 以实现 CDR 锁定。

    当您使用无线传输时、您希望在无线系统和重定时器之间出现何种插入损耗。  如果没有太多的插入损耗、则在没有太多 CTLE 的情况下可能会更成功。  如果您认为是这种情况、请尝试将寄存器0x03和0x3A 设置为0x00。  此外、如何对重定时器的数据进行编码(即8b/10b、64b/66b)?  该数据 速率为1.25Gbps、对吧?

    寄存器0x02提供了一些 有关无法实现 CDR 的原因的信息。  如果无法实现 CDR 锁定、是否可以共享0x02的内容?

    谢谢、
    Drew