大家好、基于 DS1125DF111收发器数据传输模块、如果使用电缆直接连接、接收端可以检测和锁定信号、 但在无线传输中、接收端只能检测信号、不能锁定信号、从检测信号到锁定信号的过程 从信号完整性分析中可以看出、导致信号无法锁定的因素有哪些?目前接口是1.25G、我选择了模式0、寄存器0x3A= 0xFF、寄存器0x02[3]=0。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、基于 DS1125DF111收发器数据传输模块、如果使用电缆直接连接、接收端可以检测和锁定信号、 但在无线传输中、接收端只能检测信号、不能锁定信号、从检测信号到锁定信号的过程 从信号完整性分析中可以看出、导致信号无法锁定的因素有哪些?目前接口是1.25G、我选择了模式0、寄存器0x3A= 0xFF、寄存器0x02[3]=0。
尊敬的 Kevin:
查看数据表、可以看到信号检测对信号非常敏感(请参阅下文)。 我不确定1.25Gbps 的确切数字是多少、但我想信号检测系统在该频率下仍然保持敏感。

有几件事值得调查。 配置数据速率时、是否使 CDR 复位有效并释放该复位(寄存器0x02[3:2])? 此外、除了信号振幅之外、还会影响 CDR 锁定的因素是抖动。 无线传输系统的抖动是否可能大于方向连接? 如果是、您是否考虑使用重定时器上的调整模式2或3? 这些模式支持 DFE 自适应、以帮助补偿抖动。
谢谢、
Drew
尊敬的 Kevin:
我相信、无论采用何种调整模式、都可以通过设置寄存器0x24[2]来启动 DFE 调整。 但是、在我的结尾进行进一步调查后、我已经了解到 DFE 适配需要 CDR 锁定、因此有必要关注 CTLE 以实现 CDR 锁定。
当您使用无线传输时、您希望在无线系统和重定时器之间出现何种插入损耗。 如果没有太多的插入损耗、则在没有太多 CTLE 的情况下可能会更成功。 如果您认为是这种情况、请尝试将寄存器0x03和0x3A 设置为0x00。 此外、如何对重定时器的数据进行编码(即8b/10b、64b/66b)? 该数据 速率为1.25Gbps、对吧?
寄存器0x02提供了一些 有关无法实现 CDR 的原因的信息。 如果无法实现 CDR 锁定、是否可以共享0x02的内容?
谢谢、
Drew