Other Parts Discussed in Thread: SN65176B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65176B 大家好、
这是 Brandon、我的客户将 SN65176B 用作 RS485、在测试期间、我们发现 D 引脚上存在过冲和下冲电压、波形附在下方:


从波形中、我们发现下冲电压低于-0.62V、过冲电压达到5.9v。 从数据表中、我们只能找到以下建议:

您能否帮助检查此引脚上是否存在任何容差? 以及如何提高 DI siganl 质量?
BR
Brandon