This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176BDR 的过冲和下冲参数

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046400/sn65176b-overshoot-and-undershoot-parameter-of-sn65176bdr

器件型号:SN65176B

大家好、

这是 Brandon、我的客户将 SN65176B 用作 RS485、在测试期间、我们发现 D 引脚上存在过冲和下冲电压、波形附在下方:

从波形中、我们发现下冲电压低于-0.62V、过冲电压达到5.9v。 从数据表中、我们只能找到以下建议:

您能否帮助检查此引脚上是否存在任何容差?  以及如何提高 DI siganl 质量?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    在数据表的绝对最大额定值表中列出了引脚电压容差。 这些容差用于指示每个引脚在何种电压下会损坏。 对于 D 引脚、最大值为5.5V、没有最小值。 实际上、最小值可能为-0.3V、但在这些绝对最大额定值下、尤其是在较旧的器件上、对于何时实际发生损坏有一定的裕度。

    在 D 引脚上放置一个滤波电容器以及一个串联电阻器来创建一个低通滤波器将有助于下冲、但由于信号来自 SN 器件中的控制器、是否可以从控制器侧更好地调节信号?

    此致、

    Eric Hackett