This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:如何将 Maxim CTLE 设置为1.25Gbps

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044211/ds125df111-how-to-set-maxim-ctle-setting-in-1-25gbps

器件型号:DS125DF111

我使用 DS125DF111作为重定时器、它的工作速率为1.25Gbps 和2.5Gbps。 我需要将前级的 CTLE 设置为最大设置。 如何进行专门设置?

I,低于1 μ A 是否正确?

ADDR  数据  掩码

0x31  0x00  0x60  //模式0

0x2D  0x08  0x08

0x03  0x00  0xff

0x3a  0xff   0xff

0x1E  0x08  0x08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了将 VCO 分压器的 CTLE 设置为最大值4或8、这是正确的。  确保 在执行上述设置之前设置适当的寄存器选择。  为了将这些设置广播到两个通道、可以发送以下数据。  有关更多详细信息、请参阅数据表中的表8。

    ADDR  数据  掩码

    0xFF  0x0C  0x0F

    请注意、您还需要更改 VCO 设置、因为默认速率未设置为1.25或2.5 Gbps。  数据表中的表12提供了常见数据速率的示例。  我认为10.0Gbps 的设置对您最重要。

    谢谢、

    Drew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Drew、

     感谢您的快速回复、我是这样设置的、但我没有测量寄存器0x3a=0xff 是最大放大倍数。 在1.25Gbps 时、它与0x00没有太大区别。 是否需要将其设置在其他位置?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    将0x3A 从0x00更改为0xFF 时、您是否看不到任何影响?  另外请记住、CTLE 可提升更高的频率而不是更低的频率、因此、在10.3125Gbps 信号下、您会看到比1.25Gbps 信号更高的升压。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Drew、

    感谢您的回复、但我实际使用的是1。 25Gbps 而不是10.3125Gbps、我现在遇到的问题是可以检测到接收到的信号、但无法锁定。 我有点担心 这是由升压不足引起的。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    让我们在锁定问题特定的另一个主题上继续学习该主题。  我现在将关闭这个。

    谢谢、

    Drew