我使用 DS125DF111作为重定时器、它的工作速率为1.25Gbps 和2.5Gbps。 我需要将前级的 CTLE 设置为最大设置。 如何进行专门设置?
I,低于1 μ A 是否正确?
ADDR 数据 掩码
0x31 0x00 0x60 //模式0
0x2D 0x08 0x08
0x03 0x00 0xff
0x3a 0xff 0xff
0x1E 0x08 0x08
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 DS125DF111作为重定时器、它的工作速率为1.25Gbps 和2.5Gbps。 我需要将前级的 CTLE 设置为最大设置。 如何进行专门设置?
I,低于1 μ A 是否正确?
ADDR 数据 掩码
0x31 0x00 0x60 //模式0
0x2D 0x08 0x08
0x03 0x00 0xff
0x3a 0xff 0xff
0x1E 0x08 0x08
您好!
为了将 VCO 分压器的 CTLE 设置为最大值4或8、这是正确的。 确保 在执行上述设置之前设置适当的寄存器选择。 为了将这些设置广播到两个通道、可以发送以下数据。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的表8。
ADDR 数据 掩码
0xFF 0x0C 0x0F
请注意、您还需要更改 VCO 设置、因为默认速率未设置为1.25或2.5 Gbps。 数据表中的表12提供了常见数据速率的示例。 我认为10.0Gbps 的设置对您最重要。
谢谢、
Drew