Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A, DS125BR820
主题中讨论的其他器件:DS125BR800A、
大家好、
由于 器件短缺、客户正在寻找 DS125BR820N 的直接替代解决方案。 您能帮我们检查一下吗? 谢谢。
最棒的
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A, DS125BR820
大家好、
由于 器件短缺、客户正在寻找 DS125BR820N 的直接替代解决方案。 您能帮我们检查一下吗? 谢谢。
最棒的
斯坦利
您好、Stanley、
我认为 DS125MB800A 是替代产品的最佳选择。 这些器件非常相似、但客户可能需要使用稍微不同的寄存器配置。
具体而言、DS125BR800A 上的引脚21是一个 MODE 引脚、而 DS125BR820上的引脚21是一个保留引脚。 可能需要通过使用适当的上拉电阻器或 SMBus 寄存器设置对此进行调节。 请参阅数据表的以下摘录。

请记住、您将需要在线性模式下使用 DS125MB800A。 我还注意到 数据表中的 EQ 控制寄存器在器件之间是不同的、因此可能需要使用不同的 EQ 控制值。
谢谢、
Drew