This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:P2P 设备咨询

Guru**** 2832995 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045639/ds125br820-p2p-device-consult

器件型号:DS125BR820
主题中讨论的其他器件:DS125BR800A

大家好、

由于 器件短缺、客户正在寻找 DS125BR820N 的直接替代解决方案。 您能帮我们检查一下吗? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您能否提供有关客户用例的更多信息?  具体而言、他们使用该器件的协议和数据速率是多少?他们使用的 SMBus 模式是什么?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    下面是详细的应用:

    )率:SAS3.0,6通道;器件功能模式:从 SMBus 模式(ENSMB = 1 μ A

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我认为 DS125MB800A 是替代产品的最佳选择。  这些器件非常相似、但客户可能需要使用稍微不同的寄存器配置。

    具体而言、DS125BR800A 上的引脚21是一个 MODE 引脚、而 DS125BR820上的引脚21是一个保留引脚。  可能需要通过使用适当的上拉电阻器或 SMBus 寄存器设置对此进行调节。  请参阅数据表的以下摘录。

    请记住、您将需要在线性模式下使用 DS125MB800A。  我还注意到 数据表中的 EQ 控制寄存器在器件之间是不同的、因此可能需要使用不同的 EQ 控制值。

    谢谢、

    Drew