请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65981 主题中讨论的其他器件: TPS65987D
尊敬的先生/我、
你好!!
我们将 TPS65981芯片组用于接收模式应用。 (PD 底座或监视器应用)和 LVDS LT7211B 转换器芯片组、用于显示接口。
在 TPS65981芯片组中、GPIO4需要通过应用中的固件进行上拉配置、因为在 LVDS 中、HPD 引脚是开漏引脚。 PCB 中存在一些限制、因此无法进行外部上拉。
引脚连接:
GPIO4:与 LVDS HPD (开漏)引脚连接
GPIO5:通过1M 下拉
- 我们能否根据要求配置 GPIO4?
如果您需要任何查询、请告诉我。