This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:HPD GPIO 配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045912/tps65981-hpd-gpio-configuration

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

尊敬的先生/我、

你好!!

我们将 TPS65981芯片组用于接收模式应用。 (PD 底座或监视器应用)和 LVDS LT7211B 转换器芯片组、用于显示接口。

在 TPS65981芯片组中、GPIO4需要通过应用中的固件进行上拉配置、因为在 LVDS 中、HPD 引脚是开漏引脚。 PCB 中存在一些限制、因此无法进行外部上拉。  

引脚连接:

GPIO4:与 LVDS HPD (开漏)引脚连接

GPIO5:通过1M 下拉

  1. 我们能否根据要求配置 GPIO4?

如果您需要任何查询、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我们建议在新设计中使用 TPS65987D、因为 TPS65981是一款旧器件。 但是、对于此问题、您使用的是哪个 GUI 工具版本?

    谢谢、

    哈里