Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TPS65987
您好!
我的客户使用 TPS65987 + TUSB8044A、系统需要~4.5W
他们希望知道、当电缆插入类型为 c 时、VBUS 可以提供0.5A (USB2.0)或0.9A (USB3.0)电流。 因此、他们可以决定系统是否具有正常工作所需的足够功率或突出显示功率是否足够。
有什么方法知道它?
BR、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hari、
客户希望了解主机 Vbus 的电流能力。 类型 c 连接没有问题。
对于 USB 2.0、主机应支持0.5A、但不足以使其系统正常运行。 对于 USB 3.0、主机应支持 0.9A、并且可以正常运行其系统。
因此、他们想知道是否有任何方法可以知道连接是 USB 2.0或3.0以及 c 型到 USB A 型电缆。
我想他们需要专用 IC 来实现这一目的吗?
BR、
弗兰克