This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:如何知道 TUSB8044A 正在与 USB2或 USB3连接

Guru**** 2927530 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044728/tusb8044a-how-to-know-tusb8044a-is-connecting-with-usb2-or-usb3

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TPS65987

您好!

我的客户使用 TPS65987 + TUSB8044A、系统需要~4.5W

他们希望知道、当电缆插入类型为 c 时、VBUS 可以提供0.5A (USB2.0)或0.9A (USB3.0)电流。 因此、他们可以决定系统是否具有正常工作所需的足够功率或突出显示功率是否足够。

有什么方法知道它?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    集线器无法确定来自上行端口的可用电流、但任何支持 USB 3.0的端口都应能够提供900mA 电流。

    我将此问题移至 PD 控制器论坛、因为 TPS65987具有在此处可能有用的 PD 功能。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否详细说明您的要求? 对于 PD、通常通过 Type-C 至 Type-C、并提供一些软件狗支持。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    客户希望了解主机 Vbus 的电流能力。 类型 c 连接没有问题。

    对于 USB 2.0、主机应支持0.5A、但不足以使其系统正常运行。 对于 USB 3.0、主机应支持 0.9A、并且可以正常运行其系统。

    因此、他们想知道是否有任何方法可以知道连接是 USB 2.0或3.0以及 c 型到 USB A 型电缆。

    我想他们需要专用 IC 来实现这一目的吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    客户是否有 PD 分析仪? 此外、客户还可以检查数据状态寄存器、该寄存器将显示是否已建立 USB2或 USB3连接。 请查看《技术参考手册》以查看寄存器字段的详细信息。

    谢谢、

    哈里