我使用 TCA9535 (TSSOP-24封装)作为 Raspberry Pi 的 I/O 扩展器一直取得巨大成功、但我已解决了一个特殊问题。
当 A1地址线直接跳接至接地端时、器件将过热。 我尚未确定电流速率的具体细节、但温度累积需要几个小时才能达到器件永久损坏的程度。
我有多个具有 DIP-24插座的 PCB、可接受分线板上的9535、每个 PCB 都设置为不同的 I2C 地址。 我可以换用不同的9535、它们在"接地 A1"电路板上都表现出问题、但在 A1引脚保持高电平的电路板上表现良好。 为了达成交易、我重新制作了一个电路板、使 A1连接到+5V、并且工作正常。
我没有尝试使用电阻器将 A1接地。 无论是独立运行器件(未连接端口或 I2C 线路)还是正常运行(总线主控器件识别器件、并且所有端口均已连接并命令进入输出模式)、似乎没有什么区别。
我现在继续说、因为只有四个可用地址是足够的、但我想知道我可能会做什么错。
"提前感谢您提供的任何见解。"