This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:接地 A1会导致过热

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045257/tca9535-grounding-a1-causes-overheating

器件型号:TCA9535

我使用 TCA9535 (TSSOP-24封装)作为 Raspberry Pi 的 I/O 扩展器一直取得巨大成功、但我已解决了一个特殊问题。

当 A1地址线直接跳接至接地端时、器件将过热。  我尚未确定电流速率的具体细节、但温度累积需要几个小时才能达到器件永久损坏的程度。

我有多个具有 DIP-24插座的 PCB、可接受分线板上的9535、每个 PCB 都设置为不同的 I2C 地址。  我可以换用不同的9535、它们在"接地 A1"电路板上都表现出问题、但在 A1引脚保持高电平的电路板上表现良好。  为了达成交易、我重新制作了一个电路板、使 A1连接到+5V、并且工作正常。

我没有尝试使用电阻器将 A1接地。  无论是独立运行器件(未连接端口或 I2C 线路)还是正常运行(总线主控器件识别器件、并且所有端口均已连接并命令进入输出模式)、似乎没有什么区别。

我现在继续说、因为只有四个可用地址是足够的、但我想知道我可能会做什么错。

"提前感谢您提供的任何见解。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您是否有可用的原理图? 您在哪个电源电压(VCC)下运行器件?  

    此致、

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下 :http://bulk.wgvc.com/PiBus.pdf

    (实际上每个器件没有两个、我有 SMT 和 SMT 封装、因此在组装时可以选择使用 DIP 适配器分接板或实际的 SMD。)

    VCC 为5V、许多其他器件都很满意、包括 MAX5825和 Raspberry Pi。

    感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您是否有屏幕截图? 您所附网站的访问受限。  

    此致、

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我能够访问该链接。 查看原理图、我注意到您有两个 TCA9535。 您是否看到两者都超时失败、还是一次只能失败一次? 如果是、原理图上的哪一个专门失败了?  

    此致、

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件具有不同的封装尺寸(您无法从原理图中看出)、只连接了一个。  它们都具有相同的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    我想说的是、所有 I/O 的总电流源必须限制为160mA (P07-P00为80mA、P17-P10为80mA)、但即使 I/O 未使用、也会出现此问题。 原理图看起来不错。 此时、我看不到原理图连接问题。 我唯一能想到的是焊接桥接连接、它意外地将 PCB 上的器件引脚短路。 另一个想法可能是布局布线宽度、但我对此非常怀疑、因为 地址引脚的泄漏电流非常低。 我为此器件订购了一些样片、并将尝试随时间推移测试环境温度。 我将尝试重新创建问题、并在从实验中检索结果后与您联系。  

    此致、

    -Tyler