This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:我们可以写入保留地址吗?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045005/tic10024-q1-can-we-write-to-reserved-address

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

您好、专家、

我们的客户 为  TIC12400开发了一组软件编程。 现在他们希望 对 TIC10024使用相同的编程。  由于 TIC12400比 TIC10024具有更多的功能、因此他们对写入和读取 TIC10024中的保留地址有一定的顾虑。 对 TIC10024执行此操作是否会导致潜在风险?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    这似乎与昨天在论坛上发布的问题相同。  请查看我对此 主题的评论

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是的、我们共同支持。 非常感谢您的快速回复!

    B R、

    电气  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    不用客气。  如果您有任何其他需要帮助的问题、请告知我们。

    此致、

    Jonathan