请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC10024-Q1 主题中讨论的其他器件:TIC12400
您好、专家、
我们的客户 为 TIC12400开发了一组软件编程。 现在他们希望 对 TIC10024使用相同的编程。 由于 TIC12400比 TIC10024具有更多的功能、因此他们对写入和读取 TIC10024中的保留地址有一定的顾虑。 对 TIC10024执行此操作是否会导致潜在风险?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我们的客户 为 TIC12400开发了一组软件编程。 现在他们希望 对 TIC10024使用相同的编程。 由于 TIC12400比 TIC10024具有更多的功能、因此他们对写入和读取 TIC10024中的保留地址有一定的顾虑。 对 TIC10024执行此操作是否会导致潜在风险?