Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS
您好!
我想知道如何 在 SN75DPHY440SS 的 Lane0上禁用 LP 反向通道。
我想通过 示波器测量 SN75DPHY440SS 的 DB0P/N 端口上 MIPI CSI-2 (摄像头侧)信号的波形、
但示波器的端接电阻为50欧姆。 (示波器用于高速实时示波器。)
我看到了有关该 IC 的一些主题(SN75DPHY440SS)。
我发现了这个
>" 支持双向 LP 信令的通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)、将 DB0P/N LP TX 连接到未终止的 LP RX 非常重要。"
但是、LP RX (在我的示例中为示波器)对我来说很难解终止。
我在下面找到了(隐藏了吗?) 寄存器设置。 (很抱歉、我在数据表中找不到0x50寄存器...)
>对 HS TX 路径使用8'h01 //覆盖启用写入寄存器0x50
> 写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。
> 使用8'00写入寄存器0x61 //禁用 LP 路径。
> 对 HS RX 路径写入寄存器0x70并使能8'h01 //覆盖
> 写入寄存器0x71、使能8'h01 // HS RX 路径。
那么、我的问题是如何在 Lane0上禁用 LP 反向通道?
我的条件是 MIPI D-PHY 4 DataLane (CSI-2)。
例如、"Write Register 0x50 with 8'h0F"用于4Lane??? 或者"Write Data 8'h01"表示4Lane??? 或8'h1f (考虑时钟)???
最后、
它是否提供官方支持?
谢谢& BR
Kimura