This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:如何在 Lane0上禁用 LP 反向通道?

Guru**** 2932590 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043921/sn75dphy440ss-how-to-disable-lp-backchannel-on-lane0

器件型号:SN75DPHY440SS

您好!

我想知道如何 在 SN75DPHY440SS 的 Lane0上禁用 LP 反向通道。

我想通过 示波器测量 SN75DPHY440SS 的 DB0P/N 端口上 MIPI CSI-2 (摄像头侧)信号的波形、

但示波器的端接电阻为50欧姆。 (示波器用于高速实时示波器。)

我看到了有关该 IC 的一些主题(SN75DPHY440SS)。

我发现了这个

>" 支持双向 LP 信令的通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)、将 DB0P/N LP TX 连接到未终止的 LP RX 非常重要。"

但是、LP RX (在我的示例中为示波器)对我来说很难解终止。

我在下面找到了(隐藏了吗?) 寄存器设置。 (很抱歉、我在数据表中找不到0x50寄存器...)  

>对 HS TX 路径使用8'h01 //覆盖启用写入寄存器0x50
写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。
使用8'00写入寄存器0x61 //禁用 LP 路径。
对 HS RX 路径写入寄存器0x70并使能8'h01 //覆盖
写入寄存器0x71、使能8'h01 // HS RX 路径。

那么、我的问题是如何在 Lane0上禁用 LP 反向通道?
我的条件是 MIPI D-PHY 4 DataLane (CSI-2)。
例如、"Write Register 0x50 with 8'h0F"用于4Lane??? 或者"Write Data 8'h01"表示4Lane??? 或8'h1f (考虑时钟)???

最后、

它是否提供官方支持?

谢谢& BR

Kimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimura-San

    上述代码适用于在通道0上禁用 LP 和启用 HS、并受 DPHY440支持。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San。

    感谢你的答复。

    所以、

    >对 HS TX 路径使用8'h01 //覆盖启用写入寄存器0x50
    写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。
    使用8'00写入寄存器0x61 //禁用 LP 路径。
    对 HS RX 路径写入寄存器0x70并使能8'h01 //覆盖
    写入寄存器0x71、使能8'h01 // HS RX 路径。

    是否仅应用 Lane0、不影响 Lane1、2、3?

    这意味 着我的发送器是四通道(数据通道0、1、2、3 +时钟通道)、因此 Lane1、2、3仍然工作吗?

    此外、如果我们应用上述寄存器设置、"DPHY440"观察 Lane0 A 侧到 B 侧的 LP 监视器?

    这意味着、如果 Lane0的 LPS 是 LP11 -> LP01 -> LP00、那么 DPHY440会为 Lane0 A 至 B 打开 HS 信号?

    (上述寄存器设置是否为禁用从 B 到 A 的 LP 监视器? 我对吗?)

    另外、很抱歉有很多问题、但是、

     是否可以通过不使用 I2C 寄存器设置(例如外部电阻器设置)来禁用 LP 反向通道?

    例如、DPHY440的 SDA 和 SCL 具有另一个功能、可通过设置 适当的值(通过上拉 R +下拉 R 组合、打开或安装适当的值、VIL 或 VIH)来设置均衡和边沿速率设置
    因此、如果我们设置一些"外部"电阻器、例如 RSTn、SCL、SDA、CFG0、CFG1、 我们可以禁用 LP 反向通道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimura-San

    LP 反向通道只能通过 I2C 寄存器设置禁用、不能通过外部电阻器设置禁用。  

    在上面的代码中、仅禁用通道0 LP 反向通道、它不会影响通道1、2或3。  

    当禁用通道0 LP 反向通道时、您只能向 DPHY440发送 HS 数据。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San。

    感谢你的答复。

    因此、如果我们设置上述寄存器、

    Lane0的 LP (A 到 B 和 B 到 A 两侧)被禁用...(反向通道被禁用。)

    无论如何、我今天将尝试一下。

    谢谢& BR

    Kimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimura-San

    正确、两侧的 LP 会被禁用、因此您必须仅在通道0上发送 HS 数据。

    谢谢

    David