This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:它是否支持 SPI 为20MHz、I2C 为1.34MHz

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TUSB4020BI, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041580/tusb2036-will-it-support-spi-is-20mhz-and-i2c-is-1-34mhz

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BITUSB4041I

您好!

如果我们将  6MHz 晶体连接到29和30引脚、它是否会以48MHz 的频率运行?

:如果此集线器的运行频率为48MHz,它是否支持所有低于48MHz 的频率?因为 我的 SPI 为20MHz, I2C 为1.34MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TUSB2036的内部时钟为48MHz。  集线器仅支持 USB FS (12Mbps)或 LS (1.5Mbps)操作,不支持 SPI 或 I2C。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 引脚29和30之间连接了6MHz 晶体、内部 PLL 将生成48MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于48MHz 集线器操作、6MHz 晶体就足够了、还是应该连接48MHz 振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要6MHz 晶体或48MHz 振荡器、而不是两者。  您可以使用 MODE 引脚选择6MHz 或48MHz。  如果它为低电平、则应使用6MHz 晶体。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面的块 daigram、连接到两个 FTDI 器件的 USB 集线器。 FTDI 部件之一将与具有不同 IC 的 SPI 20MHz 时钟速度通信。

    那么、该 USB 将支持20MHz 的速度?

    在这种情况下,默认情况下,我们可以使用?、6MHz 晶体或48MHz 振荡器?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论使用6MHz 晶体还是48MHz 振荡器、TUSB2036的速度都是相同的。  TUSB2036仅是一个全速集线器、而不是高速集线器、因此 FT2232和 FT4222将以 USB 全速(12Mbps)而非 USB 高速(480Mbps)连接到集线器。  您需要与器件供应商核实这是否会影响这些器件可支持的 SPI/UART 速度。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.关于以上您的评论,您说集线器只支持12Mbs,但集线器支持48Mhz 时钟,没错。 那么数据速度不能是24Mbps?

    2.如果这个集线器将在 连接6MHz 晶体的情况下支持48MHz 的运行、那么我应该从我的电路中移除48MHz 振荡器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 MODE 引脚设置、TUSB2036的内部时钟来自6MHz 晶体或48MHz 振荡器、为48MHz。  您可以移除48MHz 振荡器。  内部时钟不会改变支持的 USB 速度。  USB 速度为高速(480Mbps)、全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)、没有中间速度。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能推荐高速集线器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB4020BI 或 TUSB4041I 是 TI 唯一的 USB 2.0 HS 集线器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有2个以上器件的库存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多中心的库存有限、请访问网站了解最新信息:

    https://www.ti.com/interface/usb/hubs-controllers/products.html#p404=USB2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KMMN

    我已经使用  TUSB4020BI 完成了设计、您能不能对其进行审查、如果有任何建议、请告知我。

    随附的原理图文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图反馈:

    • USB 2.0线路应连接 DM 至 DM、DP 至 DP、您在设计中将它们交换。
    • 默认集线器应用不需要 I2C EEPROM、它是可选的。
    • 不应组装 TEST 上的上拉电阻器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    非常感谢您的评论。

    1:DP 和 DM 现在交换。

    将其更改为 DNP、

    3.测试上的上拉电阻为 DNP

    请查找更新的原理图、再次查看、如果有任何有价值的反馈、请告知我。

    最大1.1V 和3.3V 电压轨电源电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 告诉我、未使用的引脚(4、5、6、8)是否应保持断开?

    另请查看其他信号上拉和下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器运行不需要过流和断电。  如果未执行电源管理、则应将全断电平拉高。  USB-IF 需要外露 USB 端口来启用过流报告、这对于闭合系统应用而言不是一个问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下方查找更新的原理图以供查看、

    1. 最大1.1V 和3.3V 电压轨电源电流是多少?

    2.请告诉我、未使用的引脚(4、5、6、8)是否应保持断开?

    此外、请查看其他信号上拉和下拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表将列出集线器的最大功耗。

    我已确认其他引脚设置有效。

    PWRON / OVRCURz 可保持未连接-如果系统有噪声(也有内部上拉电阻)、可将上拉电阻器放置在 OVRCUR 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复用电流 VDD33=60mA、VDD11=80mA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  将集线器置于 SMBus 编程模式可能会使功耗高于此值、但您不会使用该模式。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 TUSB4020BIPHPRQ1、

    1.它是否应 遵循 VDD3V3和 VDD1V1的电源序列?它是强制的?

    2.如果是,电源序列是什么。 我正在使用以下 ckt 进行集线器重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用一个外部有源复位电路、加电排序可按任何顺序发生。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 TUSB4020BIPHPRQ1、 该集线器使用的 EEPROM 是什么? 此外、我们还可以使用该集线器的完整功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     您可以使用具有默认设置的集线器、而无需外部 EEPROM。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的器件是 TPS55288RPMR、请帮助澄清以下问题。

    1. 我们可以施加高达40V 的输入电压(VIN)吗? 因为我希望输入电压范围为2.8V 至40V

    2. 我们能否在不使用 I2C 接口的情况下使用 ISP 和 ISN 引脚之间的电阻器设置5A 的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已将此 TT 重新分配给电源管理论坛。

    此致、

    JMMN