主题中讨论的其他器件: TUSB4020BI、 TUSB4041I
您好!
如果我们将 6MHz 晶体连接到29和30引脚、它是否会以48MHz 的频率运行?
:如果此集线器的运行频率为48MHz,它是否支持所有低于48MHz 的频率?因为 我的 SPI 为20MHz, I2C 为1.34MHz。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我们将 6MHz 晶体连接到29和30引脚、它是否会以48MHz 的频率运行?
:如果此集线器的运行频率为48MHz,它是否支持所有低于48MHz 的频率?因为 我的 SPI 为20MHz, I2C 为1.34MHz。
许多中心的库存有限、请访问网站了解最新信息:
https://www.ti.com/interface/usb/hubs-controllers/products.html#p404=USB2