Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、
我想问一些有关 UB953-954 EVM 的问题。
- 使用 ALP 连接 UB953、ALP 可以读取和写入953和954
- 使用 ALP 连接 UB954、ALP 仅无法读取954或953
请告诉我为什么会发生这种情况以及下一个调试方向? 谢谢!
B.R
Jiawei
(来自954数据表)