This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:有关 UB953-954的一些问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043157/ds90ub954-q1-some-questions-about-ub953-954

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我想问一些有关 UB953-954 EVM 的问题。

  • 使用 ALP 连接 UB953、ALP 可以读取和写入953和954  
  • 使用 ALP 连接 UB954、ALP 仅无法读取954或953

请告诉我为什么会发生这种情况以及下一个调试方向? 谢谢!

B.R

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    因此、当您使用953连接到 ALP 时、您能够读取和写入953和954、而当您使用954连接到 ALP 时、您无法读取和写入。

    我是否准确理解了您的问题?

    您是否尝试设置寄存器0x0C 以启用您在954上使用的 RX 端口?

     (来自954数据表)

    此致、

    Shruti 更多