This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:重定时器配置和10G 测试

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042337/ds250df230-retimer-configuration-and-test-for-10g

器件型号:DS250DF230

您好!

我们在一个设计中集成了 DS250重定时器和 LX2160 NXP 网络处理器。 我们想要配置并测试10G 重定时器。

请告诉我们如何将上述重定时器配置为10G 并进行测试。

 

谢谢、此致

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认您使用的确切10G 速率(例如10.3125Gbps)以及您是否使用 CAL_CLK_IN = 25MHz。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们打算使用10.3125Gbps、时钟输入为25MHz。

    谢谢、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、请参阅重定时器编程指南中的下表、其中包含相关通道寄存器的值、用于将 CDR 配置为10.3125Gbps。

    表。 使用25MHz 校准时钟的常见数据速率寄存器设置

    数据速率

    REG_0x60值[十六进制]

    REG_0x61值[十六进制]

    REG_0x62值[十六进制]

    REG_0x63值[十六进制]

    REG_0x18[6:4]值[十六进制]

    25.78125Gbps (1)

    74.

    C0

    74.

    C0

    0

    25.0Gbps (1)

    80

    更好

    80

    更好

    0

    20.625 Gbps

    90

    B3

    90

    B3

    0

    12.5Gbps (1)

    80

    更好

    80

    更好

    1

    10.3125Gbps (1)

    90

    B3

    90

    B3

    1

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法找到编程指南、您能否共享。

    谢谢、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 TI.com 产品页面请求访问本文档。 请参阅下面的链接。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=268257∏_no=DS250DF230-DESIGN&ref_url=asc_dc_dac

    谢谢、

    Rodrigo Natal