您好!
我们在一个设计中集成了 DS250重定时器和 LX2160 NXP 网络处理器。 我们想要配置并测试10G 重定时器。
请告诉我们如何将上述重定时器配置为10G 并进行测试。
谢谢、此致
Vinay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在一个设计中集成了 DS250重定时器和 LX2160 NXP 网络处理器。 我们想要配置并测试10G 重定时器。
请告诉我们如何将上述重定时器配置为10G 并进行测试。
谢谢、此致
Vinay
在这种情况下、请参阅重定时器编程指南中的下表、其中包含相关通道寄存器的值、用于将 CDR 配置为10.3125Gbps。
表。 使用25MHz 校准时钟的常见数据速率寄存器设置
数据速率 |
REG_0x60值[十六进制] |
REG_0x61值[十六进制] |
REG_0x62值[十六进制] |
REG_0x63值[十六进制] |
REG_0x18[6:4]值[十六进制] |
25.78125Gbps (1) |
74. |
C0 |
74. |
C0 |
0 |
25.0Gbps (1) |
80 |
更好 |
80 |
更好 |
0 |
20.625 Gbps |
90 |
B3 |
90 |
B3 |
0 |
12.5Gbps (1) |
80 |
更好 |
80 |
更好 |
1 |
10.3125Gbps (1) |
90 |
B3 |
90 |
B3 |
1 |
谢谢、
Rodrigo Natal
您可以通过 TI.com 产品页面请求访问本文档。 请参阅下面的链接。
谢谢、
Rodrigo Natal