请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 
在此上下文中(由应用程序自定义初始化)是否意味着、如果我希望使用 GPIO 事件、我的器件上必须有 SPI 闪存、以便配置工具能够保存我的设置? 如果我想使用不带 SPI 闪存且仅具有 I2C 控制的 TPS65988、该怎么办?这是否意味着我需要持续轮询寄存器以检测这些事件中的任何一个?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
约旦、您好!
您可以通过 I2C 对 PD 控制 器进行编程、但需要主机将配置二进制文件编程到 PD 控制器、以使用所需的 GPIO 事件。
请查看此应用手册、该手册将详细介绍该流程: e2e.ti.com/.../7563.SPI_5F00_Less_5F00_EC_5F00_Based_5F00_Host_5F00_Programming_5F00_Over_5F00_I2C_5F00_slva972a.pdf
谢谢、
哈里