This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:TL16C550CFN 和 TL16C550AFN 之间的差异

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041740/tl16c550c-difference-between-the-tl16c550cfn-and-tl16c550afn

器件型号:TL16C550C

您好!

你好。

我们的客户想知道 TL16C550CFN 和 TL16C550AFN 之间的区别。 您能帮我们解决这个问题吗? 谢谢你。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    遗憾的是、TL16C550AFN 自2001年起已停产。 但是、快速查看旧数据表、我可以提供两个器件之间的一些主要差异。  

    有源 TL16C550CFN 器件可在5V 和3.3V 标称电压下运行、而 TL16C550AFN 只能在5V 标称电压下运行。 在整个电路板上、TL16C550CFN 的时序参数也快于 TL16C550AFN。

    此致、

    -Tyler