请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL16C550C 您好!
你好。
我们的客户想知道 TL16C550CFN 和 TL16C550AFN 之间的区别。 您能帮我们解决这个问题吗? 谢谢你。
此致、
Cedrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。
我们的客户想知道 TL16C550CFN 和 TL16C550AFN 之间的区别。 您能帮我们解决这个问题吗? 谢谢你。
此致、
Cedrick
Cedrick、
遗憾的是、TL16C550AFN 自2001年起已停产。 但是、快速查看旧数据表、我可以提供两个器件之间的一些主要差异。
有源 TL16C550CFN 器件可在5V 和3.3V 标称电压下运行、而 TL16C550AFN 只能在5V 标称电压下运行。 在整个电路板上、TL16C550CFN 的时序参数也快于 TL16C550AFN。
此致、
-Tyler