Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320LAI 大家好、
我想问:
TUSB320LAI 的0x09寄存器 Bit0中的"UFP 附件支持"有何具体含义? 我想详细了解这一点。 谢谢~

此致、
模拟应用工程师 Hao。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI
大家好、
我想问:
TUSB320LAI 的0x09寄存器 Bit0中的"UFP 附件支持"有何具体含义? 我想详细了解这一点。 谢谢~

此致、
模拟应用工程师 Hao。
您好!
请参阅 USB Type-C 规范和 TUSB320LAI 数据表的第7.2.3节"附件支持"。 TUSB320LAI 器件支持 UFP、DFP 模式和 DRP 模式下的音频和调试附件。 通过读取 I 2C 寄存器来提供音频和调试附件支持。 还通过具有 INT_N/OUT3引脚的 GPIO 模式支持音频附件(当 INT_N/OUT3引脚为低电平时检测到音频附件)。
谢谢
David