This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LAI 的0x09寄存器位0中的"UFP 附件支持&quot 的具体含义是什么?

Guru**** 2766355 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135495/tusb320lai-what-s-the-specific-meaning-of-ufp-accessory-support-in-the-0x09-register-bit0-of-tusb320lai

器件型号:TUSB320LAI

大家好、

我想问:

TUSB320LAI 的0x09寄存器 Bit0中的"UFP 附件支持"有何具体含义? 我想详细了解这一点。  谢谢~

此致、

模拟应用工程师 Hao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 USB Type-C 规范和 TUSB320LAI 数据表的第7.2.3节"附件支持"。  TUSB320LAI 器件支持 UFP、DFP 模式和 DRP 模式下的音频和调试附件。 通过读取 I 2C 寄存器来提供音频和调试附件支持。 还通过具有 INT_N/OUT3引脚的 GPIO 模式支持音频附件(当 INT_N/OUT3引脚为低电平时检测到音频附件)。

    谢谢

    David