This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:它是否支持低速模式?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132284/tusb1210-does-it-support-low-speed-mode

器件型号:TUSB1210

各位专家:

我们希望您确认 第18页 D/S 顶部的器件 TUSB1210:

它表示不支持低速、对吧?

目前、我的客户正在使用此 PHY 芯片、HS 和 FS 均正常工作。 但是、它们无法切换到低速、我看到了我要问的注释。

以供您确认。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇:

       TUSB1210支持 USB LS、内部具有独立的 LS/FS 收发器。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    客户 正在将 PHY 用作器件模式。 当 PHY 配置为器件模式时、您能否确认我们是否可以运行 HS、FS 和 LS 流量?

    目前、他们能够毫无问题地运行 HS 和 FS 流量。 但 LS 流量不成功。 我们怀疑 PHY 无法切换到低速模式。 另一方面、当尝试进入低速模式时、USB2主机控制器端口状态保持全速。

    我们能否详细了解 PHY 中需要发生什么才能切换到低速模式?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低速模式、 D-上的 XCVRSELECT 应该为0x2和1.5k PU、需要打开。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您能解决以下问题:

    [1]您有有关此设置的指南吗? D/S 似乎令人困惑。

    [2]当您提到 D-上的1.5K 上拉电阻器需要打开才能切换到低速时、我是否可以知道该电阻器是 PHY 内部的内置电阻器、还是 D-上的外部上拉电阻器?

    [3]如果它是 PHY 内部的内置电阻器、那么我需要设置哪个寄存器来打开 D-上的上拉电阻器?

    非常感谢。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下  以确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于器件应用、TUSB210不支持 LS。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这与您之前确认的情况相反?

    谢谢、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。 刚刚与设计人员确认。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian 对此进行了注释。

    我是否可以知道 TUSB1210有什么限制使其无法支持低速模式?
    如果我在 DM 引脚上提供外部上拉电阻器、低速模式是否工作?

    我们使用 TUSB1210作为器件来仿真 HS、FS 和 LS 器件。 虽然我知道支持 HS 的器件不应支持 LS、但在本用例中、我们只想仿真 LS 器件。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在所有表中都提到了它、只是为了遵循 USB 规范。

    如果您刚刚用作 LS、则可以在 DM 上添加1.5k pu 外部并 将  XCVRSELECT 设置 为0x2。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    很抱歉、但我对您的回答感到困惑。 那么、该器件可以支持 LS? 此查询来自一家已知公司、我们希望确保所传达的所有信息均已通过数据表确认。

    您能指导 D/S 中的哪个部件显示它吗? 希望我们澄清。

    非常感谢。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇:

      您知道这位客户真正的应用是什么吗? 或者他们只是想知道它是否可以支持 LS?  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian。

    我 已通过电子邮件私下与您联系以获得进一步帮助。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,电子邮件正常。

    此致

    Brian