各位专家:
我们希望您确认 第18页 D/S 顶部的器件 TUSB1210:
它表示不支持低速、对吧?
目前、我的客户正在使用此 PHY 芯片、HS 和 FS 均正常工作。 但是、它们无法切换到低速、我看到了我要问的注释。
以供您确认。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
客户 正在将 PHY 用作器件模式。 当 PHY 配置为器件模式时、您能否确认我们是否可以运行 HS、FS 和 LS 流量?
目前、他们能够毫无问题地运行 HS 和 FS 流量。 但 LS 流量不成功。 我们怀疑 PHY 无法切换到低速模式。 另一方面、当尝试进入低速模式时、USB2主机控制器端口状态保持全速。
我们能否详细了解 PHY 中需要发生什么才能切换到低速模式?
此致、
阿尔基·A.
您好 Brian、
您能解决以下问题:
[1]您有有关此设置的指南吗? D/S 似乎令人困惑。
[2]当您提到 D-上的1.5K 上拉电阻器需要打开才能切换到低速时、我是否可以知道该电阻器是 PHY 内部的内置电阻器、还是 D-上的外部上拉电阻器?
[3]如果它是 PHY 内部的内置电阻器、那么我需要设置哪个寄存器来打开 D-上的上拉电阻器?
非常感谢。
此致、
阿尔基·A.