This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:位移损伤数据

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135221/ds16f95qml-sp-displacement-damage-data

器件型号:DS16F95QML-SP

您好!

您是否碰巧在该器件上提供了位移损伤数据、或者是否可以获得这些数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我不知道对该产品或使用相同工艺的任何产品进行任何中子测试。

    这是一种高速浅结双极工艺。  我希望它能够承受比经典双极器件更高的通量、但我无法对其进行定量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速回答!

    这是 TI 可以以任何方式支持的吗? 无论是 收集与您对其他器件类似的 DD 数据、还是协助客户进行测试之前和测试后发现的由客户付费的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利  

    我们不太可能支持此器件的这种测试、尤其是因为它的历史已久、而且不再进行开发。

    此致、

    Eric Hackett