This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:跟进 DP83826设计更新审查

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020447/dp83826i-follow-up-dp83826-design-update-review

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83826EVM

Srinivas (希望这对您有所帮助)、

我们将根据 TI 的建议以及我们对上一个线程中的 DP83826EVM 进行的一系列测试、不断改变我们的设计、以使用 DP83826 PHY。

随附了更新后的设计、以 DP83826取代了 LAN8742A。 如前文所述、我们期待您在开始下一次构建之前对设计提出意见。

希望你们做得好-期待您能尽快收到您的回复。

小心-邓肯

e2e.ti.com/.../DP83826-PHY-Review-Copy-_2D00_-Schematic_5F00_10101.B_5F00_2021_2D00_07_2D00_20.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    感谢您的消息、并很好地了解进度。

    我将在下周初审查并提供我的意见。

    请注意、  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4857.DP83826-PHY-Review-Copy-_2D00_-Schematic_5F00_10101.B_5F00_2021_2D00_07_2D00_20.pdf

    您好邓肯、  

    我已在随附的原理图 PDF 中添加了注释。

    摘要包括终止未使用的 TX_信号、MDI 变压器 CT 端接电容器、CEXT 电容器值更改以及一些有关性能改进的其他建议。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    感谢您的参与。 我 有一些问题。

    "考虑 TX_D2、TX_D3、TX_CLK 使用 2.49K":您是指引脚26、27和22吗? 我假设这些应该通过2.49k 拉至 GND? 即使这些信号不在 RMII 模式下使用、这也是不让它们悬空的好做法吗?

    "请检查晶体负载电容- TI 建议15-40pF":22pF 值和晶体 p/n 是从 DP83826评估板复制的、我认为这是一个很好的起点。

    "请检查电容值、建议使用2nF 电容。 参考第7节引脚配置和功能(基本模式)":从 DP83826评估板复制了 μ 0.1µF 值。 2nF 的差异很大,但我将做出这一改变。

    我50Ω 到、当我使用 DP83826评估板进行测试时、TD_P/M 和 RD_P/M 上 VDDA3.3的 Δ Σ 上拉电阻留在电路板上、但看起来不需要这些电阻、并已从设计中移除。 这些上拉电阻是否是评估板测试的问题、并在10M 正常工作时阻止100M 模式工作?

    感谢您的帮助-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    感谢您的查询。

    "考虑 TX_D2、TX_D3、TX_CLK 使用 2.49K":您是指引脚26、27和22吗? 我假设这些应该通过2.49k 拉至 GND? 即使这些信号不在 RMII 模式下使用、这也是不让它们悬空的好做法吗?

    你是对的。

    "请检查晶体负载电容- TI 建议15-40pF":22pF 值和晶体 p/n 是从 DP83826评估板复制的、我认为这是一个很好的起点。

    应该可以、但这是一个注意事项。 寄生电容会增加。

    "请检查电容值、建议使用2nF 电容。 参考第7节引脚配置和功能(基本模式)":从 DP83826评估板复制了 μ 0.1µF 值。 2nF 的差异很大,但我将做出这一改变。

    好的

    我50Ω 到、当我使用 DP83826评估板进行测试时、TD_P/M 和 RD_P/M 上 VDDA3.3的 Δ Σ 上拉电阻留在电路板上、但看起来不需要这些电阻、并已从设计中移除。 这些上拉电阻是否是评估板测试的问题、并在10M 正常工作时阻止100M 模式工作?

    是否可以进行快速检查?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    随附了最终 DP83826原理图、最后请您检查一下。 您的意见非常有帮助。

    没有50Ω 上拉电阻器、我们无法进行测试、因为我们使用的原型板不再可用。

    非常接近此设计更新的末尾。 我们目前面临的最大挑战是寻找器件、以便我们可以构建和测试器件、而在短期内解决这些问题没有简单的答案。

    小心-邓肯

    e2e.ti.com/.../DP83826-PHY-Review-Copy-_2D00_-Schematic_5F00_10101.B_5F00_2021_2D00_08_2D00_17.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    感谢您的消息、很遗憾听到您所面临的一些挑战。

    我将在本周结束时提供我的意见。

    快速回顾一下、我看到引脚21断电/中断未连接。 我建议使用一个2.2K 电阻器上拉该引脚。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    除了上述内容外、这里还有几个输入  

    请检查 c275和 C902、C903、C904的额定电压。

    我们建议在 LED 引脚上使用单通道或双通道 TVS。 这取决于您可能具有的 EMI/EMC 要求。

    我会考虑为 MDIO 信号设置一个串联电阻器、尽管这不是必须的。

    2.2nF 的 Cext 电容应该可以。

    我还假设 TX 端接靠近 MCU/SOC。

    祝您设计顺利。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    您能不能在 R351之后为引脚19提供一个15 pF 电容器的占位符。 您可以将该电容器设为 DNP 以作为起点。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    是的。 我可以根据您的建议添加一个15pF 电容。 我假设电容器应连接在 R351的 uC 侧和 DGND 之间、如下所示。 在什么情况下需要安装此盖、而不仅仅是 DNP?

    谢谢-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    感谢您的参与、这是正确的。

    如果在数据包错误方面存在性能问题、您可以考虑安装此电容器并进行测试。  

    此致、

    Sreenivasa