Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25750
大家好、
- 客户想知道如何从主机执行 TPS25750硬件复位。
他们评估了以下条件
- 使用 TPS25750 Application Customization Tool 在 GPIO0引脚处配置 GPIO 的 MRESET。
- 确认是否在关断和启动后 GPIO0变为低电平时触发复位、但不触发复位。
在 INT_EVENT1电阻器的位1处保持为0
- INT_EVENT1的 bit 0
如果在发生中断时读取 INT_EVET1,INT_EVENT1的位0将变为1。
在参考手册中、该位被保留。 客户可以忽略该位吗? 它们是否可以清除每个保留位?
谢谢、此致、
米希亚基