This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:保留电阻器和硬件复位

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017883/tps25750evm-reserved-resister-and-hardware-reset

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

大家好、

 

  1. 客户想知道如何从主机执行 TPS25750硬件复位。
    他们评估了以下条件
  • 使用 TPS25750 Application Customization Tool 在 GPIO0引脚处配置 GPIO 的 MRESET。
  • 确认是否在关断和启动后 GPIO0变为低电平时触发复位、但不触发复位。
    在 INT_EVENT1电阻器的位1处保持为0

 

  1. INT_EVENT1的 bit 0
    如果在发生中断时读取 INT_EVET1,INT_EVENT1的位0将变为1。
    在参考手册中、该位被保留。 客户可以忽略该位吗? 它们是否可以清除每个保留位?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    MRESET 命令生成一个 GPIO 事件、该事件执行"PCI"电平复位、但不会复位 TPS25750。

    没有复位引脚、但可以使用 I2C 接口复位 TPS25750。

    《主机接口 手册 》(TRM)《TPS25750主机接口技术参考手册 》介绍了一系列接口命令。  其中一个命令称为 GAID。  此命令将执行 TPS25750的硬复位。  另一个命令称为 GAID。  这将执行软复位、而不会复位所有硬件寄存器。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

     

    您能否扩展什么是“PCB”电平复位以及何时使用 MRESET?

    我无法理解 MRESET 的用例。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    MRESET 用于  需要重置系统中除供电 PD 控制器之外的所有内容的情况。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

     

    请让我澄清什么是“PCB”电平重置。

    并查看 TPS25750主机接口技术参考手册,但我们找不到“GAID”和“GAID”的命令

     

    您能不能建议在哪里描述这些内容?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    以下是 TRM:  TPS25750主机接口技术参考手册的链接

    我还检查了 TPS25750的 TRM、很抱歉、我提到的复位命令不受支持。

    我需要花一些时间来查看如何执行 TPS25750的软件复位。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我知道您需要花些时间来了解如何激活 TPS25750的硬件复位、但下面的查询如何?

    1. INT_EVENT1的 bit 0
      如果在发生中断时读取 INT_EVET1,INT_EVENT1的位0将变为1。
      在参考手册中、该位被保留。 客户可以忽略该位吗? 它们是否可以清除每个保留位?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    中断寄存器在 TRM 的第15页定义。   

    INT_EVENT 寄存器显示实际事件。  当它们被触发时、它们将切换为高电平。

    INT_MASK 寄存器允许您启用/禁用事件。  任何位设置为1的事件都将被使能

    INT_CLEAR 寄存器用于清除各个事件。  如果您希望清除所有共同决定的事件、只需将11个0xFF 字节写入 INT_CLEAR 寄存器即可。

    我仍在研究此器件中是否实现了一种发出软件复位的方法。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

     

    客户的问题是、他们希望确保是否需要注意保留位。

     

    如您所知、INT_EVENT1的 bit 0为保留位、但客户确认在发生中断时该位会置为1。

    并希望确保它们是否可以忽略保留位或需要清除每个保留位。

     

    关于其他查询,您能建议如何通过 I2C 进行重置吗?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    客户不需要清除 ISR 中的保留位。  它们不会影响固件性能。

    我找不到支持的通过 I2C 复位 TPS25750D 的方法。  我仍在等待另一位工程师的回复。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您能在何时更新重置方法时提供建议吗?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck 不在办公室、请预计这方面会有一些延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们何时会收到您的回复?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假期回来了。

    我已经与我们的固件团队进行过审查、TPS25750不提供发出软件复位的方法。

    平路机、

    卡盘