Other Parts Discussed in Thread: THVD1450
大家好、
我可以请求你的帮助吗? 请参阅以下 内容、了解客户的查询全文:
"我使用 THVD1450进行开发、传输时 A 和 B 信号不会反相(我甚至还没有尝试接收)。 这不适用于 UART 通信(MCU TX 连接到 D、MCU RX 连接到 R)或简单的 GPIO 操作(MCU 在切换 D 引脚时将 DE 引脚保持为高电平)。
示波器和原理图的屏幕截图显示在附件中。
无论我做什么、A 和 B 信号都是相同的。 

"
希望您能帮助我们。 非常感谢您的参与。
此致、
Gerald