This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:A 和 B 信号未反相、它们是相同的。

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019435/thvd1450-a-and-b-signals-are-not-inverted-they-are-identical

器件型号:THVD1450

大家好、

我可以请求你的帮助吗? 请参阅以下 内容、了解客户的查询全文:
"我使用 THVD1450进行开发、传输时 A 和 B 信号不会反相(我甚至还没有尝试接收)。 这不适用于 UART 通信(MCU TX 连接到 D、MCU RX 连接到 R)或简单的 GPIO 操作(MCU 在切换 D 引脚时将 DE 引脚保持为高电平)。
示波器和原理图的屏幕截图显示在附件中。
无论我做什么、A 和 B 信号都是相同的。


 "

希望您能帮助我们。 非常感谢您的参与。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    其中一个输出可能未正确连接到电路板。 然后、浮动网络将跟随通过端接电阻器驱动的信号。 您能否验证 A 和 B 引脚是否牢固地连接到电路板和示波器? 根据产生的信号的极性、您可以确定哪个引脚未正确驱动。 此外、您还可以放大信号转换以查看一个信号是否滞后于另一个信号。  

    请告诉我您在此期间是否还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在显微镜下查看了焊点、我认为焊点很好。 我对两个原型器件有这个问题(原理图相同、PCB 布局非常相似)、它们都是使用廉价的回流焊炉组装的。 遗憾的是、我没有任何其他方法来验证焊点的质量、但我认为它们看起来不错。
    IC 来自同一卷带。 遗憾的是、由于 IC 短缺、我无法再订购以尝试更换它们。


    上一个帖子中的图片是在我在发送字节的红色设备上发现问题后尝试切换 GPIO 时探测绿色设备的图片。


    我尝试查看瞬态、但我能做的最好的是50us / div、没有明显的滞后、但我想滞后会比这快。 我可以在一周左右左右的时间内获得更好的处理范围、如果需要、可以进一步调查。

    最后、我尝试移除了端接电阻器、没有什么变化。 B 信号变得"异常"、低电平降至0V、而 A 信号保持不变。

    如果您需要更详细的信息,请将照片存储在此处(https://imgur.com/a/CmDmYPc)。

    非常感谢你的帮助。

    此致
    David Zaitlik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您可以做几个用于调试目的的实验吗? 1) 1)您是否看到绿色和红色单元之间的 ICC 差异? 2)是否可以在 A/B 引脚上放置一些信号(例如数据表中的图25)以查看接收器是否正常工作? 3) 3)您能否检查 A/B 引脚的短路电流(IO)? 或者、如果您有设备、您能否检查 A/B 引脚的 I/V 曲线?  

    半导体曲线跟踪器- Wikipedia 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    1) 1)红色和绿色单元具有不同的 MCU 以及除收发器之外的所有其他器件。 差异很难比较、因此对我们没有太大帮助。

    2) 2)这种情况的结果可以在下图中看到。
    我尝试使用初始化为 UART 的引脚、并将内部上拉和 DE 拉至低电平、信号保持在1.5V 左右(MCU 在3V3下运行)。 当我在信号上焊接一些导线并将它们连接到 FTDI USB-UART 转换器时、MCU UART 通信工作正常。

    我尝试了相同的方法、但 MCU 引脚保持悬空(未初始化)。 某些信号是可见的:


    可能是 MCU 造成了问题? 我将在到达热气站时立即尝试。 我将卸下 MCU 并重试。 我还订购了一些 SN65HVD72DRBRR 收发器。

    3) 3)我尝试使用 DE 低电平以及 DE 和 D 高电平测量短路电流 IO。

    我不知道 要测量的短电流、因此我测量了更多组合:

    3A) A 和 B 短路的短路电流:
    我未能测量任何值(两者均为0)。 但当 DE 和 D 保持高电平时、我将其范围限定在50mV 左右、这两个信号(黄色信号)之间的差值为:

    3B) A/B 短接至 GND 的短路电流
    然后、我测量了短电流 A-GND 和 B-GND、两者均为23uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的信息。 让我们在参考正常器件时重点关注有问题器件的 A 和 B 之间的差异。  

    您能否在 D=H、D=H、REB=L 时为器件加电、然后测量引脚电流、同时将引脚电压从0V 强制为 Vcc? 如果难以测量电流、则可以添加一个小型串联电阻器(10 Ω 或1 Ω)、然后测量电阻器的压降。 设置看起来是什么样的

    引脚 A -- 10欧姆电阻器--- 电压源(0V 至 Vcc)

    您可以在引脚 B 上重复测量  

    类似地、设置 D=L、DE=H、REB=L、 对 A 和 B 执行测量  

    目的是查看引脚是否显示任何异常(开路/短路)特性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很抱歉耽误你的回答、我在度假。

    我验证了 PCB 上的问题、因为我用 SN65HVD72DRBRR 替换了收发器、现在它工作正常、并且能够与计算机通信。

    我可以在其中一个器件的另一个组件上执行测试。