我们正在调查其中一个电路板上的问题、其中 TUSB7340未被识别为 PCIe 器件。 该板已投入生产多年、尽管 TUSB7340连接不是最可靠的、但我们通常发现它结合了可用的模块和载波。 但现在我们遇到了一些更严重的问题。
我们检查了电源、时钟和复位排序以及 PCIe 信号。 一切都很好
电源可以更好、但我已经看到更差。 但是、我注意到、根据示波器上的测量结果、我可以确定 TUSB 是否被发现为 PCIe 器件:。
找到 TUSB
未找到 TUSB
当+3.3V_USB 电源轨(3.3V 模拟电源)上的噪声很小时、发现器件。 要确定此噪声是导致问题还是由我连接外部电源的问题引起的。
使用外部电源时、3.3V_USB 电源上的噪声在某些情况下仍然出现、当它看起来不存在时、器件被找到。 因此、它似乎不是由板载电源引起的。
我们注意到、噪声大约在 PCIe 参考时钟激活时开始。

示波器的频谱分析仪功能显示500MHz 时的峰值。 放大轨迹显示的是12或24kHz 范围内的振荡:

您是否有什么想法会导致这种情况? 这可能是原因、还是效果?
如果您对此有任何想法、我将不胜感激。 如果您需要进一步的信息或测量、请告诉我
谢谢!
此致
Ferdinand

未找到 TUSB
找到 TUSB
未找到 TUSB
找到 TUSB 
TUSB 未找到8、已添加 C4809和 C4810的电容器、已为每个 Vcc 添加2个0402 4、7uF、已用电线替换 L55
找到 TUSB -附加电容器、3.3V 模拟和1.8V 振荡器没有铁氧体、采用外部电源
图
GRST 闭合
上升时间增加了约1000倍、但似乎有所改善。
找到 TUSB
未找到 TUSB。 
(关闭)