This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:适用于 CC13xx 平台的 TCAN4550 TI-RTOS 驱动程序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, MSP430FR6989, TCAN4550EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019387/tcan4550evm-tcan4550-ti-rtos-driver-for-cc13xx-platform

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件:TCAN4550MSP430FR6989

大家好、我想将 TCAN4550连接到 CC1352R1。 是否有可用的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joju、

    我不知道该 MCU 可与 TCAN4550配合使用的任何专用软件。 可以修改为 MSP430FR6989编写的演示代码中的驱动程序(可在 TCAN4550的存储页面上找到)以与此 MCU 配合使用。 将 SPI 和外部引脚配置更改为使用相应的 CC1352R1值后、其余函数是通用 C 方法、可按演示所示使用。  

    请告诉我这是否可行、以及您对演示软件是否有任何疑问。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的回答。

    今天、我们能够使 TCAN4550进入正常模式。 (处于待机状态的原因是:CAN 模块的电源电压低于5V)

    现在、我们无法在 CAN 总线分析仪中看到数据、速度限制为1Mbps。

    在演示中,将代码 数据速度设置为2Mbps。

    您能指导我们将 NBTP、DBTP 和 TDCR 设置为1Mbps。 TCAN4550EVM 模块具有40MHz 晶体。

    谢谢

    Joju John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joju、

    可以通过在  main.c 的 Init_CAN()函数中将 cccrConfig.FDOE 和 cccrConfig.BRSE 变量设置为0来禁用 CAN FD 这会将器件设置为仅对 CAN 帧的所有部分使用标称位速率(默认配置为40MHz 晶体为500kbps)。 您还可以选择注释掉 TCANDataTiming 部分、因为禁用 CANFD 时不会使用该部分。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的支持。

    我们尝试以500Kbps 的速率在普通 CAN 总线中进行连接。 初始化代码如下所示:

    /*
     * Configure the TCAN4550
     */
    void Init_CAN(void)
    {
        uint32_t readValue;
        CAN_SPI_Init();
    
        TCAN4x5x_Device_ClearSPIERR();                              // Clear any SPI ERR flags that might be set as a result of our pin mux changing during MCU startup
    
        /* Step one attempt to clear all interrupts */
        TCAN4x5x_Device_Interrupt_Enable dev_ie = {0};              // Initialize to 0 to all bits are set to 0.
        TCAN4x5x_Device_ConfigureInterruptEnable(&dev_ie);          // Disable all non-MCAN related interrupts for simplicity
    
        TCAN4x5x_Device_Interrupts dev_ir = {0};                    // Setup a new MCAN IR object for easy interrupt checking
        TCAN4x5x_Device_ReadInterrupts(&dev_ir);                    // Request that the struct be updated with current DEVICE (not MCAN) interrupt values
    
        if (dev_ir.PWRON)                                           // If the Power On interrupt flag is set
            TCAN4x5x_Device_ClearInterrupts(&dev_ir);               // Clear it because if it's not cleared within ~4 minutes, it goes to sleep
    
        /* Configure the CAN bus speeds NBTP & DBTP*/
        TCAN4x5x_MCAN_Nominal_Timing_Simple TCANNomTiming = {0};    // 500k arbitration with a 40 MHz crystal ((40E6 / 2) / (32 + 8) = 500E3)
        TCANNomTiming.NominalBitRatePrescaler = 2;                  //2, 1Mk arbitration with a 40 MHz crystal ((40E6 / 1) / (32 + 8) = 1E6)
        TCANNomTiming.NominalTqBeforeSamplePoint = 32;              //32
        TCANNomTiming.NominalTqAfterSamplePoint = 8;                //8
    
        TCAN4x5x_MCAN_Data_Timing_Simple TCANDataTiming = {0};      // 2 Mbps CAN FD with a 40 MHz crystal (40E6 / (15 + 5) = 2E6)
        TCANDataTiming.DataBitRatePrescaler = 2;                    // previous data 1, Now 1 Mbps CAN FD with a 40 MHz crystal ((40E6 / 2) / (15 + 5) = 1E6)
        TCANDataTiming.DataTqBeforeSamplePoint = 15;
        TCANDataTiming.DataTqAfterSamplePoint = 5;
    
        /* Configure the MCAN core settings */
        TCAN4x5x_MCAN_CCCR_Config cccrConfig = {0};                 // Remember to initialize to 0, or you'll get random garbage!
        cccrConfig.FDOE = 0;                                        //1, CAN FD mode enable
        cccrConfig.BRSE = 0;                                        //1, CAN FD Bit rate switch enable
    
        /* Configure the default CAN packet filtering settings */
        TCAN4x5x_MCAN_Global_Filter_Configuration gfc = {0};
        gfc.RRFE = 1;                                               // Reject remote frames (TCAN4x5x doesn't support this)
        gfc.RRFS = 1;                                               // Reject remote frames (TCAN4x5x doesn't support this)
        gfc.ANFE = TCAN4x5x_GFC_ACCEPT_INTO_RXFIFO0;                // Default behavior if incoming message doesn't match a filter is to accept into RXFIO0 for extended ID messages (29 bit IDs)
        gfc.ANFS = TCAN4x5x_GFC_ACCEPT_INTO_RXFIFO0;                // Default behavior if incoming message doesn't match a filter is to accept into RXFIO0 for standard ID messages (11 bit IDs)
    
        /* ************************************************************************
         * In the next configuration block, we will set the MCAN core up to have:
         *   - 1 SID filter element
         *   - 1 XID Filter element
         *   - 5 RX FIFO 0 elements
         *   - RX FIFO 0 supports data payloads up to 64 bytes
         *   - RX FIFO 1 and RX Buffer will not have any elements, but we still set their data payload sizes, even though it's not required
         *   - No TX Event FIFOs
         *   - 2 Transmit buffers supporting up to 64 bytes of data payload
         */
        TCAN4x5x_MRAM_Config MRAMConfiguration = {0};
        MRAMConfiguration.SIDNumElements = 1;                       // Standard ID number of elements, you MUST have a filter written to MRAM for each element defined
        MRAMConfiguration.XIDNumElements = 1;                       // Extended ID number of elements, you MUST have a filter written to MRAM for each element defined
        MRAMConfiguration.Rx0NumElements = 5;                       // RX0 Number of elements
        MRAMConfiguration.Rx0ElementSize = MRAM_64_Byte_Data;       // RX0 data payload size
        MRAMConfiguration.Rx1NumElements = 0;                       // RX1 number of elements
        MRAMConfiguration.Rx1ElementSize = MRAM_64_Byte_Data;       // RX1 data payload size
        MRAMConfiguration.RxBufNumElements = 0;                     // RX buffer number of elements
        MRAMConfiguration.RxBufElementSize = MRAM_64_Byte_Data;     // RX buffer data payload size
        MRAMConfiguration.TxEventFIFONumElements = 0;               // TX Event FIFO number of elements
        MRAMConfiguration.TxBufferNumElements = 2;                  // TX buffer number of elements
        MRAMConfiguration.TxBufferElementSize = MRAM_64_Byte_Data;  // TX buffer data payload size
    
    
        /* Configure the MCAN core with the settings above, the changes in this block are write protected registers,      *
         * so it makes the most sense to do them all at once, so we only unlock and lock once                             */
    
        TCAN4x5x_MCAN_EnableProtectedRegisters();                   // Start by making protected registers accessible
        TCAN4x5x_MCAN_ConfigureCCCRRegister(&cccrConfig);           // Enable FD mode and Bit rate switching
        TCAN4x5x_MCAN_ConfigureGlobalFilter(&gfc);                  // Configure the global filter configuration (Default CAN message behavior)
        TCAN4x5x_MCAN_ConfigureNominalTiming_Simple(&TCANNomTiming);// Setup nominal/arbitration bit timing
    //    TCAN4x5x_MCAN_ConfigureDataTiming_Simple(&TCANDataTiming);  // Setup CAN FD timing
        TCAN4x5x_MRAM_Clear();                                      // Clear all of MRAM (Writes 0's to all of it)
        TCAN4x5x_MRAM_Configure(&MRAMConfiguration);                // Set up the applicable registers related to MRAM configuration
        TCAN4x5x_MCAN_DisableProtectedRegisters();                  // Disable protected write and take device out of INIT mode
    
    
        /* Set the interrupts we want to enable for MCAN */
        TCAN4x5x_MCAN_Interrupt_Enable mcan_ie = {0};               // Remember to initialize to 0, or you'll get random garbage!
        mcan_ie.RF0NE = 1;                                          // RX FIFO 0 new message interrupt enable
    
        TCAN4x5x_MCAN_ConfigureInterruptEnable(&mcan_ie);           // Enable the appropriate registers
    
    
        /* Setup filters, this filter will mark any message with ID 0x055 as a priority message */
        TCAN4x5x_MCAN_SID_Filter SID_ID = {0};
        SID_ID.SFT = TCAN4x5x_SID_SFT_CLASSIC;                      // SFT: Standard filter type. Configured as a classic filter
        SID_ID.SFEC = TCAN4x5x_SID_SFEC_PRIORITYSTORERX0;           // Standard filter element configuration, store it in RX fifo 0 as a priority message
        SID_ID.SFID1 = 0x055;                                       // SFID1 (Classic mode Filter)
        SID_ID.SFID2 = 0x7FF;                                       // SFID2 (Classic mode Mask)
        TCAN4x5x_MCAN_WriteSIDFilter(0, &SID_ID);                   // Write to the MRAM
    
    
        /* Store ID 0x12345678 as a priority message */
        TCAN4x5x_MCAN_XID_Filter XID_ID = {0};
        XID_ID.EFT = TCAN4x5x_XID_EFT_CLASSIC;                      // EFT
        XID_ID.EFEC = TCAN4x5x_XID_EFEC_PRIORITYSTORERX0;           // EFEC
        XID_ID.EFID1 = 0x12345678;                                  // EFID1 (Classic mode filter)
        XID_ID.EFID2 = 0x1FFFFFFF;                                  // EFID2 (Classic mode mask)
        TCAN4x5x_MCAN_WriteXIDFilter(0, &XID_ID);                   // Write to the MRAM
    
        /* Configure the TCAN4550 Non-CAN-related functions */
        TCAN4x5x_DEV_CONFIG devConfig = {0};                        // Remember to initialize to 0, or you'll get random garbage!
        devConfig.SWE_DIS = 0;                                      // 0, Keep Sleep Wake Error Enabled (it's a disable bit, not an enable)
        devConfig.DEVICE_RESET = 0;                                 // Not requesting a software reset
        devConfig.WD_EN = 0;                                        // Watchdog disabled
        devConfig.nWKRQ_CONFIG = 0;                                 // Mirror INH function (default)
        devConfig.INH_DIS = 0;                                      // INH enabled (default)
        devConfig.GPIO1_GPO_CONFIG = TCAN4x5x_DEV_CONFIG_GPO1_MCAN_INT1;    // MCAN nINT 1 (default)
        devConfig.FAIL_SAFE_EN = 0;                                 // 0, Failsafe disabled (default)
        devConfig.GPIO1_CONFIG = TCAN4x5x_DEV_CONFIG_GPIO1_CONFIG_GPO;      // GPIO set as GPO (Default)
        devConfig.WD_ACTION = TCAN4x5x_DEV_CONFIG_WDT_ACTION_nINT;  // Watchdog set an interrupt (default)
        devConfig.WD_BIT_RESET = 0;                                 // Don't reset the watchdog
        devConfig.nWKRQ_VOLTAGE = 0;                                // Set nWKRQ to internal voltage rail (default)
        devConfig.GPO2_CONFIG = TCAN4x5x_DEV_CONFIG_GPO2_NO_ACTION; // GPO2 has no behavior (default)
        devConfig.CLK_REF = 1;                                      // Input crystal is a 40 MHz crystal (default)
        devConfig.WAKE_CONFIG = TCAN4x5x_DEV_CONFIG_WAKE_BOTH_EDGES;// Wake pin can be triggered by either edge (default)
        TCAN4x5x_Device_Configure(&devConfig);                      // Configure the device with the above configuration
    
    //    while(!TCAN4x5x_Device_SetMode(TCAN4x5x_DEVICE_MODE_NORMAL));
        TCAN4x5x_Device_SetMode(TCAN4x5x_DEVICE_MODE_NORMAL);       // Set to normal mode, since configuration is done. This line turns on the transceiver
    
        TCAN4x5x_MCAN_ClearInterruptsAll();                         // Resets all MCAN interrupts (does NOT include any SPIERR interrupts)
    
    
        /* Define the CAN message we want to send*/
        TCAN4x5x_MCAN_TX_Header header = {0};           // Remember to initialize to 0, or you'll get random garbage!
        uint8_t data[4] = {0x55, 0x66, 0x77, 0x88};     // Define the data payload
        header.DLC = MCAN_DLC_4B;                       // Set the DLC to be equal to or less than the data payload (it is ok to pass a 64 byte data array into the WriteTXFIFO function if your DLC is 8 bytes, only the first 8 bytes will be read)
        header.ID = 0x144;                              // Set the ID
        header.FDF = 0;                                 // CAN FD frame enabled
        header.BRS = 0;                                 // Bit rate switch enabled
        header.EFC = 0;
        header.MM  = 0;
        header.RTR = 0;
        header.XTD = 0;                                 // We are not using an extended ID in this example
        header.ESI = 0;                                 // Error state indicator
    
    
        TCAN4x5x_MCAN_WriteTXBuffer(0, &header, data);  // This function actually writes the header and data payload to the TCAN's MRAM in the specified TX queue number. It returns the bit necessary to write to TXBAR,
                                                        // but does not necessarily require you to use it. In this example, we won't, so that we can send the data queued up at a later point.
    
        /* Let's make a different CAN message */
        data[0] = 0x11;
        data[1] = 0x22;
        data[2] = 0x33;
        data[3] = 0x44;                                 // Define the data payload
    
        header.DLC = MCAN_DLC_4B;                       // Set the DLC to be equal to or less than the data payload (it is ok to pass a 64 byte data array into the WriteTXFIFO function if your DLC is 8 bytes, only the first 8 bytes will be read)
        header.ID = 0x123;                              // Set the ID
        header.FDF = 0;                                 // CAN FD frame enabled
        header.BRS = 0;                                 // Bit rate switch enabled
        header.EFC = 0;
        header.MM  = 0;
        header.RTR = 0;
        header.XTD = 0;                                 // We are not using an extended ID in this example
        header.ESI = 0;                                 // Error state indicator
    
        TCAN4x5x_MCAN_WriteTXBuffer(1, &header, data);  // This line writes the data and header to TX FIFO 1
        TCAN4x5x_MCAN_TransmitBufferContents(1);        // Request that TX Buffer 1 be transmitted
    
        TCAN4x5x_MCAN_TransmitBufferContents(0);        // Now we can send the TX FIFO element 0 data that we had queued up earlier but didn't send.
    
    }

    CAN 分析仪的工作方式仍然相同。

    来自 CAN 分析仪的信号也如上所示。

    谢谢

    Joju John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joju、

    对代码的更改在这里看起来很好。 除了我们讨论的更改之外、我还没有进行过其他回顾、因此如果您对某些特定问题有任何顾虑、请指出、我可以查看一下。

    TCAN4550似乎正在发送一系列错误帧。 当器件无法识别总线上其他节点的任何确认时、可能会发生这种情况。 在我使用另一个有源节点将节点连接到总线之前、我在自己的测试中通常会看到这一点。 请确保 CAN 分析器或其他节点配置为确认 TCAN4550发送的信息。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /*
     * main.c
     * Author: Texas Instruments
     * Date: 4/25/2019
     *
     * Description: A basic version of code to set up and receive a packet.
     *  - This is designed to work with the EVM the BOOSTXL-CANFD-LIN Rev 1.0 Boosterpack
     *  - It assumes TCAN4550 Oscillator of 40 MHz
     *  - Sets CAN arbitration rate at 500 kBaud
     *  - Sets CAN FD data phase for 2 MBaud
     *  - The interrupt pin is used for signal a received message, rather than polling
     *
     *   Pressing S1 will transmit a CAN message. S1 is on the MSP430FR6989 launchpad to the left.
     *
     *  Pinout
     *   - P1.4 SPI Clock / SCLK
     *   - P1.6 MOSI / SDI
     *   - P1.7 MISO / SDO
     *   - P2.5 SPI Chip Select / nCS
     *
     *   - P2.3 MCAN Interrupt 1 / nINT
     *   - Ground wire is important
     *
     *
     *
     * Copyright (c) 2019 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.
     * Software License Agreement
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * Redistributions of source code must retain the above copyright
     * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     * documentation and/or other materials provided with the
     * distribution.
     *
     * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     * its contributors may be used to endorse or promote products derived
     * from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
     * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
     * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
     * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
     * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
     * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
     * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
     * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
     * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
     * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
     * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     */
    
    #include <driverlib.h>
    #include <msp430.h>
    
    #include "tcan4x5x/TCAN4550.h"
    
    
    void Init_GPIO(void);
    void Init_Clock(void);
    void Init_SPI(void);
    void Init_CAN(void);
    
    volatile uint8_t TCAN_Int_Cnt = 0;                  // A variable used to keep track of interrupts the MCAN Interrupt pin
    
    
    int
    main(void)
    {
        /***********************************
         * MSP430 Specific Initializations *
         ***********************************/
        WDT_A_hold(__MSP430_BASEADDRESS_WDT_A__);
        Init_GPIO();                                    // Set up GPIOs for SPI and TCAN4550 connections
        Init_Clock();                                   // Set up the system clocks for 16 MHz (on the MSP430)
        Init_SPI();                                     // Initialize the SPI hardware module for 2 MHz SPI
        GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);   // Clear any interrupts on pin 1.1 before we enable global interrupts
        GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN3);   // Clear any interrupts on pin 2.3 before we enable global interrupts
        __enable_interrupt();
    
    
        /*********************************************
         * Everything at this point is for TCAN4550  *
         *********************************************/
        Init_CAN();                                     // Run the main MCAN configuration sequence. The bulk of the configuration is in this!
    
        /* Define the CAN message we want to send*/
        TCAN4x5x_MCAN_TX_Header header = {0};           // Remember to initialize to 0, or you'll get random garbage!
        uint8_t data[4] = {0x55, 0x66, 0x77, 0x88};     // Define the data payload
        header.DLC = MCAN_DLC_4B;                       // Set the DLC to be equal to or less than the data payload (it is ok to pass a 64 byte data array into the WriteTXFIFO function if your DLC is 8 bytes, only the first 8 bytes will be read)
        header.ID = 0x144;                              // Set the ID
        header.FDF = 0;                                 // CAN FD frame enabled
        header.BRS = 0;                                 // Bit rate switch enabled
        header.EFC = 0;
        header.MM  = 0;
        header.RTR = 0;
        header.XTD = 0;                                 // We are not using an extended ID in this example
        header.ESI = 0;                                 // Error state indicator
    
    
        TCAN4x5x_MCAN_WriteTXBuffer(0, &header, data);  // This function actually writes the header and data payload to the TCAN's MRAM in the specified TX queue number. It returns the bit necessary to write to TXBAR,
                                                        // but does not necessarily require you to use it. In this example, we won't, so that we can send the data queued up at a later point.
    
        /* Let's make a different CAN message */
        data[0] = 0x11;
        data[1] = 0x22;
        data[2] = 0x33;
        data[3] = 0x44;                                 // Define the data payload
    
        header.DLC = MCAN_DLC_4B;                       // Set the DLC to be equal to or less than the data payload (it is ok to pass a 64 byte data array into the WriteTXFIFO function if your DLC is 8 bytes, only the first 8 bytes will be read)
        header.ID = 0x123;                              // Set the ID
        header.FDF = 0;                                 // CAN FD frame enabled
        header.BRS = 0;                                 // Bit rate switch enabled
        header.EFC = 0;
        header.MM  = 0;
        header.RTR = 0;
        header.XTD = 0;                                 // We are not using an extended ID in this example
        header.ESI = 0;                                 // Error state indicator
    
        TCAN4x5x_MCAN_WriteTXBuffer(1, &header, data);  // This line writes the data and header to TX FIFO 1
        TCAN4x5x_MCAN_TransmitBufferContents(1);        // Request that TX Buffer 1 be transmitted
    
    
        TCAN4x5x_MCAN_TransmitBufferContents(0);        // Now we can send the TX FIFO element 0 data that we had queued up earlier but didn't send.
    
        while (1)
        {
            if (TCAN_Int_Cnt > 0 )
            {
                TCAN_Int_Cnt--;
                TCAN4x5x_Device_Interrupts dev_ir = {0};            // Define a new Device IR object for device (non-CAN) interrupt checking
                TCAN4x5x_MCAN_Interrupts mcan_ir = {0};             // Setup a new MCAN IR object for easy interrupt checking
                TCAN4x5x_Device_ReadInterrupts(&dev_ir);            // Read the device interrupt register
                TCAN4x5x_MCAN_ReadInterrupts(&mcan_ir);             // Read the interrupt register
    
                if (dev_ir.SPIERR)                                  // If the SPIERR flag is set
                    TCAN4x5x_Device_ClearSPIERR();                  // Clear the SPIERR flag
    
                if (mcan_ir.RF0N)                                   // If a new message in RX FIFO 0
                {
                    TCAN4x5x_MCAN_RX_Header MsgHeader = {0};        // Initialize to 0 or you'll get garbage
                    uint8_t numBytes = 0;                           // Used since the ReadNextFIFO function will return how many bytes of data were read
                    uint8_t dataPayload[64] = {0};                  // Used to store the received data
    
                    TCAN4x5x_MCAN_ClearInterrupts(&mcan_ir);        // Clear any of the interrupt bits that are set.
    
                    numBytes = TCAN4x5x_MCAN_ReadNextFIFO( RXFIFO0, &MsgHeader, dataPayload);   // This will read the next element in the RX FIFO 0
    
                    // numBytes will have the number of bytes it transfered in it. Or you can decode the DLC value in MsgHeader.DLC
                    // The data is now in dataPayload[], and message specific information is in the MsgHeader struct.
                    if (MsgHeader.ID == 0x0AA)      // Example of how you can do an action based off a received address
                    {
                        // Do something
                    }
                }
            }
        }
    }
    
    /*
     * Configure the TCAN4550
     */
    void
    Init_CAN(void)
    {
        TCAN4x5x_Device_ClearSPIERR();                              // Clear any SPI ERR flags that might be set as a result of our pin mux changing during MCU startup
    
        /* Step one attempt to clear all interrupts */
        TCAN4x5x_Device_Interrupt_Enable dev_ie = {0};              // Initialize to 0 to all bits are set to 0.
        TCAN4x5x_Device_ConfigureInterruptEnable(&dev_ie);          // Disable all non-MCAN related interrupts for simplicity
    
        TCAN4x5x_Device_Interrupts dev_ir = {0};                    // Setup a new MCAN IR object for easy interrupt checking
        TCAN4x5x_Device_ReadInterrupts(&dev_ir);                    // Request that the struct be updated with current DEVICE (not MCAN) interrupt values
    
        if (dev_ir.PWRON)                                           // If the Power On interrupt flag is set
            TCAN4x5x_Device_ClearInterrupts(&dev_ir);               // Clear it because if it's not cleared within ~4 minutes, it goes to sleep
    
        /* Configure the CAN bus speeds */
        TCAN4x5x_MCAN_Nominal_Timing_Simple TCANNomTiming = {0};    // 500k arbitration with a 40 MHz crystal ((40E6 / 2) / (32 + 8) = 500E3)
        TCANNomTiming.NominalBitRatePrescaler = 2;
        TCANNomTiming.NominalTqBeforeSamplePoint = 32;
        TCANNomTiming.NominalTqAfterSamplePoint = 8;
    
        TCAN4x5x_MCAN_Data_Timing_Simple TCANDataTiming = {0};      // 2 Mbps CAN FD with a 40 MHz crystal (40E6 / (15 + 5) = 2E6)
        TCANDataTiming.DataBitRatePrescaler = 1;
        TCANDataTiming.DataTqBeforeSamplePoint = 15;
        TCANDataTiming.DataTqAfterSamplePoint = 5;
    
        /* Configure the MCAN core settings */
        TCAN4x5x_MCAN_CCCR_Config cccrConfig = {0};                 // Remember to initialize to 0, or you'll get random garbage!
        cccrConfig.FDOE = 0;                                        // CAN FD mode enable
        cccrConfig.BRSE = 0;                                        // CAN FD Bit rate switch enable
    
        /* Configure the default CAN packet filtering settings */
        TCAN4x5x_MCAN_Global_Filter_Configuration gfc = {0};
        gfc.RRFE = 1;                                               // Reject remote frames (TCAN4x5x doesn't support this)
        gfc.RRFS = 1;                                               // Reject remote frames (TCAN4x5x doesn't support this)
        gfc.ANFE = TCAN4x5x_GFC_ACCEPT_INTO_RXFIFO0;                // Default behavior if incoming message doesn't match a filter is to accept into RXFIO0 for extended ID messages (29 bit IDs)
        gfc.ANFS = TCAN4x5x_GFC_ACCEPT_INTO_RXFIFO0;                // Default behavior if incoming message doesn't match a filter is to accept into RXFIO0 for standard ID messages (11 bit IDs)
    
        /* ************************************************************************
         * In the next configuration block, we will set the MCAN core up to have:
         *   - 1 SID filter element
         *   - 1 XID Filter element
         *   - 5 RX FIFO 0 elements
         *   - RX FIFO 0 supports data payloads up to 64 bytes
         *   - RX FIFO 1 and RX Buffer will not have any elements, but we still set their data payload sizes, even though it's not required
         *   - No TX Event FIFOs
         *   - 2 Transmit buffers supporting up to 64 bytes of data payload
         */
        TCAN4x5x_MRAM_Config MRAMConfiguration = {0};
        MRAMConfiguration.SIDNumElements = 1;                       // Standard ID number of elements, you MUST have a filter written to MRAM for each element defined
        MRAMConfiguration.XIDNumElements = 1;                       // Extended ID number of elements, you MUST have a filter written to MRAM for each element defined
        MRAMConfiguration.Rx0NumElements = 5;                       // RX0 Number of elements
        MRAMConfiguration.Rx0ElementSize = MRAM_64_Byte_Data;       // RX0 data payload size
        MRAMConfiguration.Rx1NumElements = 0;                       // RX1 number of elements
        MRAMConfiguration.Rx1ElementSize = MRAM_64_Byte_Data;       // RX1 data payload size
        MRAMConfiguration.RxBufNumElements = 0;                     // RX buffer number of elements
        MRAMConfiguration.RxBufElementSize = MRAM_64_Byte_Data;     // RX buffer data payload size
        MRAMConfiguration.TxEventFIFONumElements = 0;               // TX Event FIFO number of elements
        MRAMConfiguration.TxBufferNumElements = 2;                  // TX buffer number of elements
        MRAMConfiguration.TxBufferElementSize = MRAM_64_Byte_Data;  // TX buffer data payload size
    
    
        /* Configure the MCAN core with the settings above, the changes in this block are write protected registers,      *
         * so it makes the most sense to do them all at once, so we only unlock and lock once                             */
    
        TCAN4x5x_MCAN_EnableProtectedRegisters();                   // Start by making protected registers accessible
        TCAN4x5x_MCAN_ConfigureCCCRRegister(&cccrConfig);           // Enable FD mode and Bit rate switching
        TCAN4x5x_MCAN_ConfigureGlobalFilter(&gfc);                  // Configure the global filter configuration (Default CAN message behavior)
        TCAN4x5x_MCAN_ConfigureNominalTiming_Simple(&TCANNomTiming);// Setup nominal/arbitration bit timing
    //    TCAN4x5x_MCAN_ConfigureDataTiming_Simple(&TCANDataTiming);  // Setup CAN FD timing
        TCAN4x5x_MRAM_Clear();                                      // Clear all of MRAM (Writes 0's to all of it)
        TCAN4x5x_MRAM_Configure(&MRAMConfiguration);                // Set up the applicable registers related to MRAM configuration
        TCAN4x5x_MCAN_DisableProtectedRegisters();                  // Disable protected write and take device out of INIT mode
    
    
        /* Set the interrupts we want to enable for MCAN */
        TCAN4x5x_MCAN_Interrupt_Enable mcan_ie = {0};               // Remember to initialize to 0, or you'll get random garbage!
        mcan_ie.RF0NE = 1;                                          // RX FIFO 0 new message interrupt enable
    
        TCAN4x5x_MCAN_ConfigureInterruptEnable(&mcan_ie);           // Enable the appropriate registers
    
    
        /* Setup filters, this filter will mark any message with ID 0x055 as a priority message */
        TCAN4x5x_MCAN_SID_Filter SID_ID = {0};
        SID_ID.SFT = TCAN4x5x_SID_SFT_CLASSIC;                      // SFT: Standard filter type. Configured as a classic filter
        SID_ID.SFEC = TCAN4x5x_SID_SFEC_PRIORITYSTORERX0;           // Standard filter element configuration, store it in RX fifo 0 as a priority message
        SID_ID.SFID1 = 0x055;                                       // SFID1 (Classic mode Filter)
        SID_ID.SFID2 = 0x7FF;                                       // SFID2 (Classic mode Mask)
        TCAN4x5x_MCAN_WriteSIDFilter(0, &SID_ID);                   // Write to the MRAM
    
    
        /* Store ID 0x12345678 as a priority message */
        TCAN4x5x_MCAN_XID_Filter XID_ID = {0};
        XID_ID.EFT = TCAN4x5x_XID_EFT_CLASSIC;                      // EFT
        XID_ID.EFEC = TCAN4x5x_XID_EFEC_PRIORITYSTORERX0;           // EFEC
        XID_ID.EFID1 = 0x12345678;                                  // EFID1 (Classic mode filter)
        XID_ID.EFID2 = 0x1FFFFFFF;                                  // EFID2 (Classic mode mask)
        TCAN4x5x_MCAN_WriteXIDFilter(0, &XID_ID);                   // Write to the MRAM
    
        /* Configure the TCAN4550 Non-CAN-related functions */
        TCAN4x5x_DEV_CONFIG devConfig = {0};                        // Remember to initialize to 0, or you'll get random garbage!
        devConfig.SWE_DIS = 0;                                      // Keep Sleep Wake Error Enabled (it's a disable bit, not an enable)
        devConfig.DEVICE_RESET = 0;                                 // Not requesting a software reset
        devConfig.WD_EN = 0;                                        // Watchdog disabled
        devConfig.nWKRQ_CONFIG = 0;                                 // Mirror INH function (default)
        devConfig.INH_DIS = 0;                                      // INH enabled (default)
        devConfig.GPIO1_GPO_CONFIG = TCAN4x5x_DEV_CONFIG_GPO1_MCAN_INT1;    // MCAN nINT 1 (default)
        devConfig.FAIL_SAFE_EN = 0;                                 // Failsafe disabled (default)
        devConfig.GPIO1_CONFIG = TCAN4x5x_DEV_CONFIG_GPIO1_CONFIG_GPO;      // GPIO set as GPO (Default)
        devConfig.WD_ACTION = TCAN4x5x_DEV_CONFIG_WDT_ACTION_nINT;  // Watchdog set an interrupt (default)
        devConfig.WD_BIT_RESET = 0;                                 // Don't reset the watchdog
        devConfig.nWKRQ_VOLTAGE = 0;                                // Set nWKRQ to internal voltage rail (default)
        devConfig.GPO2_CONFIG = TCAN4x5x_DEV_CONFIG_GPO2_NO_ACTION; // GPO2 has no behavior (default)
        devConfig.CLK_REF = 1;                                      // Input crystal is a 40 MHz crystal (default)
        devConfig.WAKE_CONFIG = TCAN4x5x_DEV_CONFIG_WAKE_BOTH_EDGES;// Wake pin can be triggered by either edge (default)
        TCAN4x5x_Device_Configure(&devConfig);                      // Configure the device with the above configuration
    
        TCAN4x5x_Device_SetMode(TCAN4x5x_DEVICE_MODE_NORMAL);       // Set to normal mode, since configuration is done. This line turns on the transceiver
    
        TCAN4x5x_MCAN_ClearInterruptsAll();                         // Resets all MCAN interrupts (does NOT include any SPIERR interrupts)
    }
    
    
    /*
     * GPIO Initialization
     */
    void
    Init_GPIO()
    {
        // Set all GPIO pins to output low to prevent floating input and reduce power consumption
        GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P3, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P4, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P5, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P6, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P7, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P8, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P9, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
    
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P3, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P4, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P5, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P6, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P7, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P8, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P9, GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
    
    
        // Set P3.2 as input with weak pull up since this is GPIO1
        GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P3, GPIO_PIN2);
    
        // Set P3.1 as input for GPO2
        GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P3, GPIO_PIN1);
    
        // Set P2.1 as input with weak pull up since this is GPO2
        GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN1);
    
    
        // Configure P1.1 interrupt for S1 (left button on launchpad)
        GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
        GPIO_selectInterruptEdge(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1, GPIO_HIGH_TO_LOW_TRANSITION);
        GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
        GPIO_enableInterrupt(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
    
    
        // Configure P2.3 interrupt for MCAN Interrupt 1
        GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN3);
        GPIO_selectInterruptEdge(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN3, GPIO_HIGH_TO_LOW_TRANSITION);
        GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN3);
        GPIO_enableInterrupt(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN3);
    
        // Set P4.1 and P4.2 as Secondary Module Function Input, LFXT.
        GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(
            GPIO_PORT_PJ,
            GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5,
            GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION
        );
    
        /*********************************************************
         *                  SPI Interface Pins
         *********************************************************/
        //P1.4(SPI CLK on UCB0CLK)
        GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(
            GPIO_PORT_P1,
            GPIO_PIN4,
            GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION
        );
    
        //P1.6(MOSI on UCB0SIMO)
        GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(
            GPIO_PORT_P1,
            GPIO_PIN6,
            GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION
        );
    
        //P1.7(MISO on UCB0SOMI)
        GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(
            GPIO_PORT_P1,
            GPIO_PIN7,
            GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION
        );
    
        //set P2.5 as SPI CS, already set to output above
        GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN5);
        GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN5);
    
        // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
        // to activate previously configured port settings
        PMM_unlockLPM5();
    }
    
    /*
     * Clock System Initialization
     */
    void Init_Clock()
    {
        // Set DCO frequency to default 8MHz
        CS_setDCOFreq(CS_DCORSEL_0, CS_DCOFSEL_6);
    
        // Configure MCLK and SMCLK to 8MHz
        CS_initClockSignal(CS_MCLK, CS_DCOCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_1);
        CS_initClockSignal(CS_SMCLK, CS_DCOCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_1);
    
        // Initializes the XT1 crystal oscillator
        CS_turnOnLFXT(CS_LFXT_DRIVE_3);
    }
    
    
    /*
     * Initialize the EUSCI B SPI
     */
    void Init_SPI()
    {
        struct EUSCI_B_SPI_initMasterParam SPIParam = {0};
    
        SPIParam.selectClockSource=EUSCI_B_SPI_CLOCKSOURCE_SMCLK;
        SPIParam.clockSourceFrequency=8000000;
        SPIParam.desiredSpiClock=2000000;
        SPIParam.msbFirst=EUSCI_B_SPI_MSB_FIRST;
        SPIParam.clockPhase=EUSCI_B_SPI_PHASE_DATA_CAPTURED_ONFIRST_CHANGED_ON_NEXT;
        SPIParam.clockPolarity=EUSCI_B_SPI_CLOCKPOLARITY_INACTIVITY_LOW;
        SPIParam.spiMode=EUSCI_B_SPI_4PIN_UCxSTE_ACTIVE_HIGH;
    
    
        EUSCI_B_SPI_initMaster(EUSCI_B0_BASE, &SPIParam);
        EUSCI_B_SPI_select4PinFunctionality(EUSCI_B0_BASE,0x00);
    
        EUSCI_B_SPI_enable(EUSCI_B0_BASE);
    }
    
    
    /*
     * PORT1 Interrupt Service Routine
     * Handles Interrupt from the TCAN4550 on P2.3
     */
    #pragma vector = PORT1_VECTOR
    __interrupt void PORT1_ISR(void)
    {
        switch(__even_in_range(P1IV, P1IV_P1IFG7))
        {
        case P1IV_NONE : break;
        case P1IV_P1IFG0 : break;
        case P1IV_P1IFG1 :
            TCAN4x5x_MCAN_TransmitBufferContents(0);            // Transmits the contents of TX queue index 0 when S1 (P1.1) is pressed
            break;
        case P1IV_P1IFG2 : break;
        case P1IV_P1IFG3 : break;
        case P1IV_P1IFG4 : break;
        case P1IV_P1IFG5 : break;
        case P1IV_P1IFG6 : break;
        case P1IV_P1IFG7 : break;
        }
    }
    
    /*
     * PORT2 Interrupt Service Routine
     * Handles Interrupt from the TCAN4550 on P2.3
     */
    #pragma vector = PORT2_VECTOR
    __interrupt void PORT2_ISR(void)
    {
        switch(__even_in_range(P2IV, P2IV_P2IFG7))
        {
        case P2IV_NONE : break;
        case P2IV_P2IFG0 : break;
        case P2IV_P2IFG1 : break;
        case P2IV_P2IFG2 : break;
        case P2IV_P2IFG3 : TCAN_Int_Cnt++; break;
        case P2IV_P2IFG4 : break;
        case P2IV_P2IFG5 : break;
        case P2IV_P2IFG6 : break;
        case P2IV_P2IFG7 : break;
        }
    }
    

    尊敬的先生:

    感谢您的支持。

    我们现在将 TCAN4550与 MSP430FR6989搭配使用。 此处使用 TI 的演示代码。

    我们的 CAN 分析器支持直至1Mbps 的速率和正常 CAN。 我们实施了以下更改

    cccrConfig.FDOE = 0;
    cccrConfig.BRSE = 0;

    除此之外、对于这两个 ID、FDF 和 BRS 位也设置为0

    header.FDF = 0;
    header.BRS = 0;

    现在、我们能够以500kbps 的速率接收数据

    但是、我们无法接收任何数据。 Ninh 引脚永远不会变为高电平、而 RFON 位也永远不会变为1。

    在接收正常 CAN 数据时、我们是否需要对代码进行任何更改?

    下面是我们以500ms 的间隔发送的数据。

    Id=0x0AA、Type=D、Length =4、Data=01020304、CycleTime=500、IDFormat=hex

    Id=0x055、Type=D、Length =4、Data=01020304、CycleTime=500、IDFormat=hex

    谢谢

    Joju John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joju、

    我很高兴听到转换测试进展顺利。  

    您的接收逻辑在这里看起来很好。 只要以配置的数据速率接收通用 CAN 数据(FD 或非 FD)、就不需要进行任何更改。  

    您会说 INH 不会变为高电平。 这意味着器件处于睡眠模式。 为了接收数据、TCAN4550应处于正常模式-与器件正在发送数据时类似。 您能否确认该测试的器件处于正常模式?
    或者您可能是指 nINT 引脚。 如果这种情况下 nINT 持续为低电平、则需要处理其他一些中断集。 当 nINT 引脚上有一个从高电平到低电平的转换时、演示代码将只检查接收到的消息中断的状态(请见中断矢量 PORT2_ISR)。 您是否发现 nINT 一直处于低电平? 如果是、此时中断寄存器的值是多少?

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的快速支持。

    现在、我们能够发送和接收正常的 CAN 数据。

    错误是 VIO 引脚未连接我的 MCU 电压、即3.3V。

    谢谢

    Joju John