Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
在我的设计中、我需要知道连接的信号是 USB2.0还是 USB3.0、因此使用的固件版本是 v1.03。 但是、在应用中、将会出现概率连接故障、 您能告诉我们芯片检测连接的方式和过程以及判断依据。 以便我可以分析 USB 主机问题或 USB 枚举过程中的哪个步骤异常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
正确、USB 枚举成功后、USB 主机立即请求 USB 器件描述符。 对于 USB3、如果分析链接、如果枚举成功、您将看到链接进入 U0状态(以及请求的描述符)。 查看 GPIO 8和9上的 UART 调试日志输出可能会更有用。 这是适合您的选择吗? 查看 GPIO5只会指示 USB 3枚举成功、但不会提示 hy USB 3枚举失败。 GPIO5的操作应该与 V1.06和 v1、03相同。