This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:如何检测 USB2.0和 USB3.0之间的连接

Guru**** 2753235 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022434/tusb9261-how-to-detect-the-connection-between-usb2-0-and-usb3-0

器件型号:TUSB9261

在我的设计中、我需要知道连接的信号是 USB2.0还是 USB3.0、因此使用的固件版本是 v1.03。  但是、在应用中、将会出现概率连接故障、 您能告诉我们芯片检测连接的方式和过程以及判断依据。  以便我可以分析 USB 主机问题或 USB 枚举过程中的哪个步骤异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以使用 GPIO 6来了解是否枚举了 USB 2。 您可以使用 GPIO 7来了解是否枚举了 USB 3。 这些 GPIO 将仅告知您是否已枚举、不会给出枚举失败的原因提示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢你的答复。

    以下屏幕截图显示了 USB 显示器捕获的器件(TUSB9261)枚举过程。  芯片的 GPIO6/7在哪个步骤表示枚举成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说、FW 检测枚举的哪个步骤并确定枚举是否成功? 当前情况是 USB 主机监视的枚举过程已经完成、但 tusb9261上的 GPIO 并未改变其电平。  因此、请告诉我 tusb9261如何确定枚举的成功、以便我们可以检查枚举过程是否正常以及主机是否未发送任何密钥信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 TI.com 上尝试最新的固件(V1.06)吗? GPIO 应使用此版本的 FW 运行。 一旦 USB 2或 USB 3上的 TUSB9261报告了 USB 描述符(曾经进行枚举)、枚举就会成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上面的屏幕截图所示、有许多 get 描述符。 您是否意味着在报告第一个 USB 描述符时枚举成功? 或要求报告所有描述符?

    已使用 V1.06版本、但无法通过 GPIO 状态指示 USB2.0或 USB 3.0连接。 因此、TI 的技术支持工程师建议当时使用 v1.03固件。 请帮助再次确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、USB 枚举成功后、USB 主机立即请求 USB 器件描述符。 对于 USB3、如果分析链接、如果枚举成功、您将看到链接进入 U0状态(以及请求的描述符)。 查看 GPIO 8和9上的 UART 调试日志输出可能会更有用。 这是适合您的选择吗? 查看 GPIO5只会指示 USB 3枚举成功、但不会提示 hy USB 3枚举失败。 GPIO5的操作应该与 V1.06和 v1、03相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通过 UART 收集调试日志、但看不到有关 U0状态的信息。  如何分析此日志? 您能不能帮助解释关键说明的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "以超高速方式连接"行表示 TUSB9261 USB 3链路已进入 U0。