Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS160PR410 板上有8个 DS160PR410。 它们通过连接的闪存 ROM 配置为 I2C 模式。 问题是、DS160PR410是否需要代码进行配置才能启用、因此我们可以通过器件进行 SI 测试。 DS160PR410是否在默认模式下使用 OUT 配置代码加电?
谢谢