This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:器件是否在默认模式下加电、从而允许在没有配置代码的情况下进行 SI 测试?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023451/ds160pr410-does-part-power-up-in-a-default-mode-that-will-allow-si-testing-without-configuration-code

器件型号:DS160PR410

 板上有8个 DS160PR410。  它们通过连接的闪存 ROM 配置为 I2C 模式。  问题是、DS160PR410是否需要代码进行配置才能启用、因此我们可以通过器件进行 SI 测试。   DS160PR410是否在默认模式下使用 OUT 配置代码加电?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    可通过引脚控制 PR410。 请确保正确设置引脚设置、然后器件将使用您在上电时设置的设置、并可用于 SI 测试。

    此致、、Nasser