大家好、
请问我们是否可以将954 GPIO0 (输入类型)状态映射到953 GPIO1 (输出类型)?
还是仅支持相同的名称映射? GPIO0至 GPIO0。 谢谢。
此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请问我们是否可以将954 GPIO0 (输入类型)状态映射到953 GPIO1 (输出类型)?
还是仅支持相同的名称映射? GPIO0至 GPIO0。 谢谢。
此致、
罗伊
您好、Roy、
可以将反向通道 GPIO 映射到不同名称的 GPIO。 您的给定场景是可能的。 以下是一个寄存器设置示例、如果您将 UB953连接到 UB954上的 RX 端口0、并希望将 UB954 GPIO0 (输入)映射到 UB953 GPIO1 (输出):
寄存器设置(UB954):
0x0F = 0x01 //在 GPIO0上启用输入模式
0x10 = 0x00 //禁用 GPIO0上的输出模式
0x4C = 0x01 //启用对 RX Port0设置的写入和读取
0x6E = 0x08 //在寄存器0x6E 中、您选择将 UB954上的哪个反向通道 GPIO 映射到 UB953上的 GPIO1和 GPIO0。
// 0x6E[3:0]映射到 UB953上的 GPIO0。 0x6E[7:4]映射到 UB953上的 GPIO1。 0x6E[7:4]= 0000将 UB954 GPIO0映射到 UB953 GPIO1。
寄存器设置(UB953):
0x0D = 0x20 // 启用 GPIO1上解串器的远程输出控制
0x0E = 0x20 //启用 GPIO1上的输出
这里还有一个指向相关 E2E 问题的链接、其中讨论了与 UB935-UB936类似的设置。 您可以参考此文档以获取有关如何在 UB953/UB954之间配置 GPIO 对的更多示例: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992300/ds90ub936-q1-back-channel-gpio-mapping-support?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=954%252525252520gpio%252525252520map#
最棒的
Justin Phan