This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:953的 GPIO 映射

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022889/ds90ub954-q1-gpio-mapping-with-953

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、

请问我们是否可以将954 GPIO0 (输入类型)状态映射到953 GPIO1 (输出类型)?

还是仅支持相同的名称映射? GPIO0至 GPIO0。 谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    可以将反向通道 GPIO 映射到不同名称的 GPIO。 您的给定场景是可能的。 以下是一个寄存器设置示例、如果您将 UB953连接到 UB954上的 RX 端口0、并希望将 UB954 GPIO0 (输入)映射到 UB953 GPIO1 (输出):

    寄存器设置(UB954):

    0x0F = 0x01 //在 GPIO0上启用输入模式

    0x10 = 0x00 //禁用 GPIO0上的输出模式

    0x4C = 0x01 //启用对 RX Port0设置的写入和读取

    0x6E = 0x08 //在寄存器0x6E 中、您选择将 UB954上的哪个反向通道 GPIO 映射到 UB953上的 GPIO1和 GPIO0。  

               // 0x6E[3:0]映射到 UB953上的 GPIO0。 0x6E[7:4]映射到 UB953上的 GPIO1。 0x6E[7:4]= 0000将 UB954 GPIO0映射到 UB953 GPIO1。

    寄存器设置(UB953):

    0x0D = 0x20 // 启用 GPIO1上解串器的远程输出控制

    0x0E = 0x20 //启用 GPIO1上的输出

    这里还有一个指向相关 E2E 问题的链接、其中讨论了与 UB935-UB936类似的设置。 您可以参考此文档以获取有关如何在 UB953/UB954之间配置 GPIO 对的更多示例: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992300/ds90ub936-q1-back-channel-gpio-mapping-support?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=954%252525252520gpio%252525252520map#

    最棒的

    Justin Phan