This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:无法与 PHY 交换数据

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020260/dp83867is-unable-to-exchange-data-with-phy

器件型号:DP83867IS

您好!

客户已 根据 TI 的故障排除手册进行了 DP83867IS 实验-- Sla246a。 详细信息如下所示。

 我们有 DP83867IS (SGMII 模式) IC。 Marvell 88e630交换机在 SGMII 模式下的端口9。 我们能够建立链路,但无法与 PHY IC 交换数据。

  • 电源、RBIAS 电阻器、磁性连接、复位信号、时钟引脚、我们能够通过 PHY ID 0x09访问电阻器
  • SGMII 线路与0.1uF 电容器进行交流耦合
  • 在远端回送模式下工作、数据得到回送。
  • 下面是通过 SMI 接口读取的寄存器值。

0x0 - 0x1140
0x1 - 0x7949
0x2 -- 0x2000
0x3 -- 0xA231
0x4 -- 0x0181
0x5 -- 0xcc01
0x6 -- 0x006F
0x7 -- 0x2001
0x8 -- 0x6001
0x9 -- 0x0300
0xA -- 0x0800
0xb -- 0x0000
0xc - 0x0000
0xD - 0x0000
0xe -- 0x0000
0x10-0x5848
0x11–-0xB002


在 Marvell 交换机(88e6390)端、我们已经验证了以下内容。

  • 通过使用 CRO、我们已经验证了在上电时开关能够使用 PHY 地址"9"从 SMI 接口上的 PHY 获取数据。
  • 我们还验证了交换机(Marvell 88e6390)计数器、并且在分析计数器时没有错误、即此端口和另一个端口上的所有入口和出口计数器始终匹配。
  • PHY IC 地址为“9”,与 Marvell 交换机88e86390的第9个端口连接。
  • P9_SMODE 引脚连接上拉电阻器- SGMII 模式
  • 端口状态寄存器0 --对于 SGMII 模式,位0:3配置为0x0A。

 

此致、

Akshat

FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    是否在连接到铜缆端的连接方的情况下进行了此寄存器转储? 我看不到铜缆侧面在这里连接:寄存器<0x0001>[2]= 0。  

    当客户测试远端回送(反向回送)时、他们如何检查数据是否回送? 他们是否还尝试过任何近端回送以检查 SGMII 连接是否正常?

    他们能否共享原理图?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于寄存器0x0001、连接状态数据是在未放置链接时获取的。 当链路出现时、它会显示其存在。

    关于远端回送

    • 我们已通过配置以下寄存器来检查远端回送
    • 1.将寄存器0x0016写入0x0020以启用反向回送。
      2.将寄存器0x001F 写入0x4000以应用软件重启。
    • 我们通过 MDI 接口(发送到 PC)发送数据包、并确认帧已传入 Wireshark。

    关于近端回送:

    • 我们已通过配置以下寄存器检查了近端回路
    • 1.将寄存器0x001F 写入0x8000以应用软件复位。
      2.将寄存器0x0000写入0x0140以强制1000BASE-T 操作。
      3.将寄存器0x0016写入0x0004以启用数字回送。
      4.将寄存器0x001F 写入0x4000以应用软件重启。
    • 但 MAC 无法接收传输的帧。 由于它连接到交换机、我们可以看到传输的计数、但由于它没有接收、所以接收计数没有增加。

    此外、我还将原理图随此邮件附上(原理图中提到了组件的 BOM)。

      其它 BOM 信息:

    • WDG-Reset 时的 D49和 C38为 NC。
    • K61很短。
    • R310、R307、R306为2.2K。
    • 为 MDIO 接口提供了1.5K 的上拉电阻。

    注意:已向 Akshat 先生共享原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看此处和通过电子邮件共享的详细信息。 我的目标是在明天回来。

    --

    此致、

    Vikram